This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP3503:无法在电路板中引导

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP3503
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/994269/omap3503-fail-to-boot-in-a-board

器件型号:OMAP3503

您好!

我们使用 KWKIBYTE 的 KBOC 板、其中有微米级的 OMAP3503和 MT29CxGxxMAxxxxx Pop 存储器。

有时引导失败。 我们有两个日志:正常情况和引导失败。

e2e.ti.com/.../normal-situation.TXTe2e.ti.com/.../boot-fail.TXT

引导来自将软件映像复制到 DRAM 的 NAND POP 存储器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从这两个日志文件中、它看起来 x-loader/u-boot 可以正常工作、但在不工作的情况下内核会崩溃。
    对于这种间歇性问题、一个假设是与硬件板相关的。 我们还注意到、x-loader/u-boot 版本是2009.11-RC1的版本。
    我们建议与电路板供应商联系以报告该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否听说过其他遇到此类问题的极点?

    我们注意到、如果电路板启动正常、它将继续正常工作、

    因此、我们怀疑这是与应用(或内核)软件从闪存到 DRAM 的传输相关的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 TI SDK 中 NAND 支持的一些参考:第一个链接位于 u-boot 上、下一个链接位于内核上:
    software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_U-Boot.html
    software-dl.ti.com/.../NAND.html
    如果您的 x-loader/u-boot 版本是2009.11-RC1、且电路板来自第三方、则以上链接将作为参考。