请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM6446 您好!
我的客户想知道 DM6446的封装高度。
数据表显示1.19 (最小值)和1.40 (最大值)。
客户之前对其他器件也有类似的问题、当时数据表值不正确。
(请参阅下面的 E2E 主题)
https://e2e.ti.com/support/processors/f/processors-forum/911242/66ak2h06-package-height/3368872#3368872
是否可以再次检查1.19/1.40是否正确?
谢谢、此致、
田志郎一郎