This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6446:封装高度

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/993907/tms320dm6446-package-height

器件型号:TMS320DM6446

您好!

我的客户想知道 DM6446的封装高度。
数据表显示1.19 (最小值)和1.40 (最大值)。

客户之前对其他器件也有类似的问题、当时数据表值不正确。
(请参阅下面的 E2E 主题)
https://e2e.ti.com/support/processors/f/processors-forum/911242/66ak2h06-package-height/3368872#3368872

是否可以再次检查1.19/1.40是否正确?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如果您转到产品页面并在 CAD/CAE 符号下、您可以单击此器件上使用的 ZWT 封装。 它显示1.19/1.40。

    1.19/1.40正确。由于 ZWT 封装用于许多 TI 器件中。