请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM TDA4vm 上的 QNX/Linux 和 RTOS 有何关系?
QNX/Linux 在 Cortex-A72上运行、而 RTOS 在 Cortex-R5F 上运行?
哪款 SDK 在 C66x DSP 和 C71x DSP 上运行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Guoxun、您好!
关于:
[引用 userid="466626" URL"~/support/processors/f/processors-forum/992584/tda4vm-the-relationship-of-qnx-linux-and-rtos-on-tda4vm "]QNX/Linux 在 Cortex-A72上运行、而 RTOS 在 Cortex-R5F 上运行?
[/报价]是的、正确。
Processor SDK Linux 和 Processor SDK QNX 都使用 Processor SDK RTOS 生成的映像。
处理器 SDK RTOS 生成的映像将在 R5、C66x DSP 和 C71X DSP 上运行、无论是在 A72上运行的是 Linux 还是 QNX。
此致、
KB