This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 上 QNX/Linux 和 RTOS 的关系

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/992584/tda4vm-the-relationship-of-qnx-linux-and-rtos-on-tda4vm

器件型号:TDA4VM

TDA4vm 上的 QNX/Linux 和 RTOS 有何关系?

QNX/Linux 在 Cortex-A72上运行、而 RTOS 在 Cortex-R5F 上运行?

哪款 SDK 在 C66x DSP 和 C71x DSP 上运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guoxun、您好!

    关于:

    [引用 userid="466626" URL"~/support/processors/f/processors-forum/992584/tda4vm-the-relationship-of-qnx-linux-and-rtos-on-tda4vm "]

    QNX/Linux 在 Cortex-A72上运行、而 RTOS 在 Cortex-R5F 上运行?

    [/报价]

    是的、正确。  

    Processor SDK Linux 和 Processor SDK QNX 都使用 Processor SDK RTOS 生成的映像。

    处理器 SDK RTOS 生成的映像将在 R5、C66x DSP 和 C71X DSP 上运行、无论是在 A72上运行的是 Linux 还是 QNX。  

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    谢谢!

    此致、

    国迅