请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我想知道 TI 是否有任何处理器可以满足低于 SD 卡的要求
支持 SD 卡规范 SD 2.0、SD 3.0和 DDR200
2.支持低电压模式[lvS]
3.支持按照 SD 3.0规范进行引导
谢谢、
Zaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道 TI 是否有任何处理器可以满足低于 SD 卡的要求
支持 SD 卡规范 SD 2.0、SD 3.0和 DDR200
2.支持低电压模式[lvS]
3.支持按照 SD 3.0规范进行引导
谢谢、
Zaki
您能否更具体地说明您对 SD 2.0、 SD 3.0和 DDR200的引用意味着什么? 我不熟悉 SD 卡规范中的这些参考。 如果 SD 2.0和 SD 3.0是 对标准或规范的引用、请提供 相关文档的完整名称。
我对 SD 卡低压接口附录中定义的 LVS 卡类型比较熟悉。 从我在一家主要 SD 卡制造商联系我的一位联系人开始、到现在已经大约18-24个月了、我 在那里询问 LVS 卡的可用性。 我被告知他们的产品路线图中没有需要这些卡、因为市场上没有支持此功能的主机控制器器件。 因此、我们尚未探讨 在新处理器上支持此功能的选项。 我很想知道 、目前 TI 处理器中使用的主机控制器都不能支持 LVS 识别序列中所需的握手。 您是否知道 目前有任何 LVS 卡可供购买?