This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持 SD 卡规范 SD 2.0、SD 3.0和 DDR200

Guru**** 2544840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/991888/support-for-sd-card-specification-sd-2-0-sd-3-0-and-ddr200

您好!

我想知道 TI 是否有任何处理器可以满足低于 SD 卡的要求

支持 SD 卡规范 SD 2.0、SD 3.0和 DDR200

2.支持低电压模式[lvS]

3.支持按照 SD 3.0规范进行引导

谢谢、

Zaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能否更具体地说明您对 SD 2.0、 SD 3.0和 DDR200的引用意味着什么?  我不熟悉 SD 卡规范中的这些参考。  如果 SD 2.0和 SD 3.0是 对标准或规范的引用、请提供 相关文档的完整名称。  

    我对 SD 卡低压接口附录中定义的 LVS 卡类型比较熟悉。  从我在一家主要 SD 卡制造商联系我的一位联系人开始、到现在已经大约18-24个月了、我 在那里询问 LVS 卡的可用性。  我被告知他们的产品路线图中没有需要这些卡、因为市场上没有支持此功能的主机控制器器件。  因此、我们尚未探讨 在新处理器上支持此功能的选项。 我很想知道  、目前 TI 处理器中使用的主机控制器都不能支持 LVS 识别序列中所需的握手。  您是否知道  目前有任何 LVS 卡可供购买?