请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 根据 FAA、我们只允许使用 ARM A15中的1个内核。 这必须是裸机。 我正在为此编写一个引导加载程序。 由于我们无法替换内部 ROM 引导加载程序、因此我们希望替换 MLO 加载程序。 我只需要串行 NOR 闪存驱动程序-我对驱动程序没有任何问题。 我所寻找的是如何设置时钟。 如何更改为外部25MHz 晶体。 MLO 加载程序是否有源。 感谢你的任何帮助。