This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:AM5728BABCXA MLO 加载器

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1162421/am5728-am5728babcxa-mlo-loader

器件型号:AM5728

根据 FAA、我们只允许使用 ARM A15中的1个内核。  这必须是裸机。  我正在为此编写一个引导加载程序。  由于我们无法替换内部 ROM 引导加载程序、因此我们希望替换 MLO 加载程序。   我只需要串行 NOR 闪存驱动程序-我对驱动程序没有任何问题。 我所寻找的是如何设置时钟。  如何更改为外部25MHz 晶体。  MLO 加载程序是否有源。  感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您可以在找到 MLO 源代码 / /packages/ti/boot/sbl/src

    此致、
    Parth