您好、Sirs、
我们遇到了 DSP6205无法在-10dC 环境下工作的问题、似乎 PLL 无法工作。 我们无法在输出引脚 CLKOUT2中测量 DSP 速度的1/2时钟输出。
如果我们绕过 PLL (CLKMODE0=0)、DSP6205在-10dC 下是可行的。
如果在25dC 下运行、则两种情况下的所有测试均通过(CLKMODE = 0或1)。
请就此问题提供建议? 我们应该首先检查的任何引脚?
谢谢你。
Amos。
DSP6205时钟设置:
CLKIN=50MHz
CLKMODE0=1;
eD[31、27、23]= 001对于 x4 PLLMULT (DSP 速度= 200MHz)