This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6205:DSP6205 CLKOUT2 (PLL)在-10dC 环境下异常

Guru**** 670830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/873861/tms320c6205-dsp6205-clkout2-pll-abnormal-at--10dc-environment

器件型号:TMS320C6205

您好、Sirs、

我们遇到了 DSP6205无法在-10dC 环境下工作的问题、似乎 PLL 无法工作。 我们无法在输出引脚 CLKOUT2中测量 DSP 速度的1/2时钟输出。  

如果我们绕过 PLL (CLKMODE0=0)、DSP6205在-10dC 下是可行的。  

如果在25dC 下运行、则两种情况下的所有测试均通过(CLKMODE = 0或1)。  

请就此问题提供建议? 我们应该首先检查的任何引脚?

谢谢你。

Amos。

DSP6205时钟设置:

CLKIN=50MHz

CLKMODE0=1;

eD[31、27、23]= 001对于 x4 PLLMULT (DSP 速度= 200MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amos、

    请提供您要测试的器件的完整器件型号、包括后缀。

    TMS320C6205是一款支持非常有限的旧器件。  不得在新设计中使用。  我们可以推荐几种更快、更便宜、更有能力的替代方案。  

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    完整 P/N 为 TMS32C6205DZHKA200、我们的产品 MP 出现了几年的异常行为。

    谢谢你。

    Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amos、

    因此、我们将讨论正在生产的产品设计。  报告的问题是 PLL 在低温(N10C)下无法正常工作。  我有几个问题/要求:

    1. 您是否在所有电路板上看到过这种情况、还是仅在百分比上看到过这种情况?  如果是某个百分比、您能估计故障率吗?
    2. 您通常在 N10C 下验证此电路板的运行情况、还是由于观察到的产品故障而执行此测试?
    3. 请在10C 和0C 下执行其他测试、以查看 PLL 是否在这些温度下运行。
    4. 请提供25C 和 N10C 时 CLKIN 信号的捕获。
    5. 请在 N10C 和25C 上对其他 PLL 输入(电源和控制)进行信号电平测量并进行比较。  如有任何差异、请提供图片。

    获得这些信息后、我们可以确定后续步骤。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    有关反馈、请参阅关注。

    1.您在所有电路板上还是仅在某个百分比上看到这种情况?  如果是某个百分比、您能估计故障率吗?

    =>在-10dC 时、故障率约为1/250。  

    2.您通常在 N10C 验证此电路板的运行情况、还是由于观察到的产品故障而执行此测试?

    =>  这是由于观察到的产品故障而执行的测试。

    3.请在10C 和0C 下执行其他测试,以查看 PLL 是否在这些温度下运行。

    =>我将很快提供测试结果。

    请提供25C 和 N10C 时 CLKIN 信号的捕获。

    =>  

    请在 N10C 和25C 时对其他 PLL 输入(功率和控制)进行信号电平测量并进行比较。 如有任何差异、请提供图片。

    => PLLFDSP 在-25dC (1.5V)和25dC (0.75V)下是不同的。

    =>  

    =>  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    3.请在10C 和0C 下执行其他测试,以查看 PLL 是否在这些温度下运行。

    =>我在 -10、-5、0和10dC 时测量了 PLLFDSP 和 CLKOUT2。 在这些条件下、PLLFDSP 为1.5V (不工作)或0.75V (工作电压>-5dC);CLKOUT2始终具有时钟输出。

    =>-5dC 测试有不同的结果;首次上电时 DSP 不工作(PLLFDSP= 1.5V)、第二次上电时 DSP 不工作 (PLLFDSP= 0.75V)。 您是否能帮助提供有关 DSP PLL 的详细方框图?

    下面是捕获。

    Amos  

    =>  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amos、

    您是否在不同温度下在通过板上看到类似级别的 PLLFDSP、或者它是否保持在更高的电压?

    您提到这是在250个电路板中的单个电路板上观察到的问题。  这是唯一观察到的故障、还是以前批次中有其他故障电路板?

    您能否在移除此故障 DSP 并将其安装到已知良好的电路板上时执行芯片交换?  同样、您是否可以将已知良好的 DSP 放在故障电路板上?  此 A-B 交换将允许我们确认故障是出在电路板还是 DSP。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

      在 各种温度下、通过电路板的 PLLFDSP 电平始终为0.75V、而出现故障的电路板是观察到的唯一故障。

    A-B 交换 实验对我们来说很困难、我们将与工厂讨论未来的行动。

    谢谢

    Amos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amos、

    如果这是一个隔离事件("发现故障的电路板是唯一的故障")、那么我建议这是一个需要更换的故障和/或损坏的器件。  如果您有多个电路板/器件存在此问题、我们需要进一步诊断此问题。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    您是否会帮助提供有关 C6205 PLL 的更多信息或文档?

    我们可以检查和测量的任何信号、以确保外部组件良好。

    对于这种异常行为 、我们应该重点关注 PLL 调试还是需要仔细检查的某个地方?

    谢谢你。

    Amos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amos、

    您已经探测了相关信号。  我相信您已成功验证这是一个故障芯片。  下一步是移除该 DSP 并将其替换为新的 DSP、然后验证电路板是否按预期工作。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amos、

    我相信我已经提供了所需的支持、我将关闭此主题。  如果您在接下来的几周内发布到它、它将重新打开。  如果您在锁定后需要更多支持、则可以启动链接到此 E2E 的新 E2E。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    我们测试另一个具有类似异常行为的 PCBA。

    如果使用 PLL (x4)模式、主板无法引导(BIOS 检查点0x32h);如果绕过 PLL、则引导成功。

    此问题是否与有关 PCI 总线中止的勘误说明相关?

    TMS320C6205 DSP 芯片勘误表(芯片修订版本1.0、1.1、1.2、1.3、1.4)(修订版 J)

    故障 DSP 标记如下图所示、它是否包括生产日期代码信息?  

    这是 BIOS 检查点信息。

    BIOS 检查点0x32h: CPU 后内存初始化开始

    https://ami.com/ami_downloads/Aptio_V_Status_Codes.pdf

    谢谢你  

    Amos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amos、

    我们之前已经确定、第一个芯片由于低温时的振荡器故障而无法运行。  为什么您现在要询问 PCIe 和 BIOS 行为?  我们需要把重点放在已经观察到的问题上。

    此第二个故障电路板是否仅在冷启动时才会发生故障?  您是否像在第一块电路板上一样进行了电压测量、以验证振荡器电路故障行为是否相同?  如果是、请将其发布。

    您是如何找到这款第二块电路板的?  您之前曾指出、第一块电路板是现场故障、是唯一的电路板。  这是新的现场故障吗?

    图中所示封装上的标记显示这些器件为芯片修订版本1.4。  这些器件是在何时购买的?  这些是同一顺序的吗?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    DSP6205是一款 PCI 从器件、在我们的产品设计中、发生故障的 DSP (PLL 不工作)会使系统停止。 在系统视图中、CPU 不能初始化 PCI 设备。  

    我不确定此行为是否与 勘误说明中的 PCI 总线中止有关。

    昨天、我们额外获得了3块故障电路板。 它们在室温下进行测试、并且具有相同的行为。

    我捕获其中一个波形、它看起来与第一个波形相同。 CLKOUT2无输出且 PLLV_DSP=~1.5V。

    谢谢。

    Amos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amos、

    您回答了我的第一个问题。  请回答我的其他问题。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    我与代理和购买者进行了核对、我们在 19月(180件)和19年12月(180件)获得了 D/C 1911 DSP。

    坏板是使用 19'/DEC (180件) DSP 的产品、它们的顺序相同、且批次编号为1。

    19年(180件) DSP 的性能非常出色。

    谢谢你  

    Amos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Amos

    由于您已经完成了电池测试、并怀疑这批芯片有问题、请查看您是否要将已知正常的器件和已知不良的器件返回 TI。  

    您可以使用以下门户执行此操作

    http://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    以获取 退货请求提交表。  当退货请求表被接受时、他们还会告知您收货地址信息。  

    --

    我强烈建议您尝试进行 ABA 交换,以查看设备或主板或系统是否出现故障。