Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
大家好、团队、
客户正在其设计中使用 AM65x、并想知道是否有针对 jailhouse Hypervisor 的其他演示可用于 TI RTOS? 如果没有,是否有关于如何设置监狱囚犯的指南/建议?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
客户正在其设计中使用 AM65x、并想知道是否有针对 jailhouse Hypervisor 的其他演示可用于 TI RTOS? 如果没有,是否有关于如何设置监狱囚犯的指南/建议?
谢谢
Sepeedah、
目前、对于 AM65、Linux SDK 为 Linux 囚犯提供了一个 Jailhouse 示例。 请参阅 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_02_00_81/linux/Foundational_Components/Virtualization/Jailhouse.html 的第3.1.14节。 对于 RTOS 囚犯、我们在 AM65上没有直接的示例、但在 AM57上有。 可以遵循相同的过程、创建 RTOS 二进制文件以加载到囚犯单元中。
此致、
Dave
Sepeedah、
AM572x Jailhouse Demo 在 AM65之后的先前链接中记录在案。
AM57 SDK 下载页面位于 http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM57X
此致、
Dave
您好、Dave、
我接着修改了 am57 jailhouse EtherCAT 从站演示 makefile for am65。 我还修改了 BIOS 中的 makefile 以及工具链正常工作的所有其他变量。 但 makefile 卡滞、PDK am57中的整个目录在 PDK am67中丢失。 为什么 am65没有 ICSS_EMAC 文件夹?
Steven、
AM65xx 上的 ICSS 从 AM57升级。 EMAC 驱动程序在 CPSW2G 和 ICSSG 之间是通用的、两者现在都位于 EMAC 文件夹下。 请参阅 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_01_00_08/rtos/index_device_drv.html?highlight=csi#emac
目前、ICSSG 固件支持双 EMAC (两个端点 MAC)。 但是、您应该能够将 PDK 中的任何 RTOS 示例用于囚犯应用、而不是 EtherCAT。
此致、
Dave
您好、Dave、
我已通过 phy 问题、am65使用不同的 phy 驱动程序。
我们正在尝试让 EtherCAT 在 AM65上与 jailhouse 一起运行。
我要运行的下一个问题看起来像是配置文件。
在 am57配置文件中,有一个定义囚犯的部分。
/*========================= 囚犯================================================ //
var Cache = xdc.useModule("ti.sysbios.family.arm.a15.Cache");
cache.errata798870 = false;
var Hwi = xdc.useModule('ti.sysbios.family.arm.gic.Hwi');
Hwi.initGicd = false;
var TimerSupport = Xdc.module ('ti.sysbios.family.shared.vayu.TimerSupport');
TimerSupport.availMask = 0x0080;
我假设我需要将缓存修改为 ti.sysbios.family.arm.a53.cache、但这似乎不存在。
我认为我缺少的是已配置 EtherCAT 囚犯的更新 am65xx_app.cfg 文件。
您好、Dave、
以下是我对 am65 cfg 文件所做的更新更改、看起来它正常工作。
/*========================= 囚犯================================================ //
var Cache = xdc.useModule("ti.sysbios.family.arm.v8a.Cache");
var Hwi = xdc.useModule('ti.sysbios.family.arm.gicv3.Hwi');
Hwi.initGicd = false;
var TimerSupport = XDC.module ('ti.sysbios.family.shared.vayu.TimerSupport');
TimerSupport.availMask = 0x0080;
接下来、我一直停留在这里、它看起来好像没有正确生成 linker.cmd 和.map 文件。
与使用 am57生成的文件相比、文件的内容看起来没有什么相似之处。 Am65似乎缺少了更多数据。
我不知道这些文件是基于什么、因此我不确定要更改什么。
Steven、
我认为、从囚犯的简单示例开始并复制裸机应用程序是有道理的。
如果您在 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_02_00_81/linux/Foundational_Components/Virtualization/Jailhouse.htm 上查看"裸机示例"下的材料 、您可以看到编译和链接该示例所需的文件。 您可以在下面类似地使用其中一个裸机 A53应用程序 \processor_sdk_rtos_am65xx_6_01_00_08\demos\rtos_template_app\am65xx\evmAM65xx\a53\template_app\BareMetal
此致、
Dave
安德烈
感谢您澄清这一点、因为我不清楚他们是否能够让一名非 Linux 囚犯启动并运行。
EtherCAT 从站应用仍然比 SDK 软件包中的 RTOS 示例更复杂、因此有道理进行更多进展。
您能否在没有 Jailhouse 的情况下确认他们是否有 EtherCAT 从站直接在 RTOS 下工作? 当前版本可从 R5F 运行。
就计划而言、我们没有移植此示例的日期。
此致、
Dave
安德烈
Dave 指派我在 R5F 上试用 EtherCAT 从站软件、然后在 Linux 中单独运行。 我目前可以访问 GPEVM、但不能访问 IDK 或 TwinCAT 主硬件。 因此、我计划:
1.构建独立演示应用程序、在 R5F 上加载并运行-我不能接收/传输任何数据包、但想验证来自 DMSC 固件的资源请求是否成功、没有错误。 可能需要略微修改测试。
2.验证 在 Linux 运行时系统资源调用是否仍然成功。 我们可能会在 Linux 和 R5f 之间遇到资源冲突。
3.调整静态资源分配,以解决#2中的冲突。
目前、我成功构建了 R5F .out 二进制文件并加载到我的 EVM 中、能够运行到 sciclient 消息 Rx 等待状态。 我仍然熟悉测试代码、并询问软件团队以确认验证 EVM 上的资源请求函数的可行性。
如果您在上述步骤中发现与您和 Dave 一致的问题/不匹配、请告诉我。
此致
Jian
安德烈
很抱歉耽误你的时间。 为了实现同一目标,也出现了类似的情况,取得了相当大的进展。 最后一个系统是:
由于对 PG2的 Linux 支持始于 SDK7.0、因此我们需要使用最新的 Linux SDK 7.1、也可能需要使用 RTOS SDK7.1。 目前、该团队正在积极开展 IPC 工作。
请告知此信息是否符合您的需求。
此致
Jian