This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM65X:Jailhouse Hypervisor 演示?

Guru**** 2540390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/892967/processor-sdk-am65x-demos-for-jailhouse-hypervisor

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM65X
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

大家好、团队、  

客户正在其设计中使用 AM65x、并想知道是否有针对 jailhouse Hypervisor 的其他演示可用于 TI RTOS? 如果没有,是否有关于如何设置监狱囚犯的指南/建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sepeedah、

    目前、对于 AM65、Linux SDK 为 Linux 囚犯提供了一个 Jailhouse 示例。 请参阅 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_02_00_81/linux/Foundational_Components/Virtualization/Jailhouse.html 的第3.1.14节。 对于 RTOS 囚犯、我们在 AM65上没有直接的示例、但在 AM57上有。 可以遵循相同的过程、创建 RTOS 二进制文件以加载到囚犯单元中。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dave。 您能给我举一个 AM57 RTOS 示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sepeedah、

     AM572x Jailhouse Demo 在 AM65之后的先前链接中记录在案。

    AM57 SDK 下载页面位于 http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM57X 

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我接着修改了 am57 jailhouse EtherCAT 从站演示 makefile for am65。 我还修改了 BIOS 中的 makefile 以及工具链正常工作的所有其他变量。 但 makefile 卡滞、PDK am57中的整个目录在 PDK am67中丢失。 为什么 am65没有 ICSS_EMAC 文件夹?

    e2e.ti.com/.../5857.Makefile.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    AM65xx 上的 ICSS 从 AM57升级。 EMAC 驱动程序在 CPSW2G 和 ICSSG 之间是通用的、两者现在都位于 EMAC 文件夹下。  请参阅 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_01_00_08/rtos/index_device_drv.html?highlight=csi#emac

    目前、ICSSG 固件支持双 EMAC (两个端点 MAC)。 但是、您应该能够将 PDK 中的任何 RTOS 示例用于囚犯应用、而不是 EtherCAT。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我已通过 phy 问题、am65使用不同的 phy 驱动程序。

    我们正在尝试让 EtherCAT 在 AM65上与 jailhouse 一起运行。

    我要运行的下一个问题看起来像是配置文件。

    在 am57配置文件中,有一个定义囚犯的部分。

    /*========================= 囚犯================================================ //
    var Cache = xdc.useModule("ti.sysbios.family.arm.a15.Cache");
    cache.errata798870 = false;
    
    var Hwi = xdc.useModule('ti.sysbios.family.arm.gic.Hwi');
    Hwi.initGicd = false;
    
    var TimerSupport = Xdc.module ('ti.sysbios.family.shared.vayu.TimerSupport');
    TimerSupport.availMask = 0x0080; 

    我假设我需要将缓存修改为 ti.sysbios.family.arm.a53.cache、但这似乎不存在。

    我认为我缺少的是已配置 EtherCAT 囚犯的更新 am65xx_app.cfg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    以下是我对 am65 cfg 文件所做的更新更改、看起来它正常工作。

    /*========================= 囚犯================================================ //
    var Cache = xdc.useModule("ti.sysbios.family.arm.v8a.Cache");
    
    var Hwi = xdc.useModule('ti.sysbios.family.arm.gicv3.Hwi');
    Hwi.initGicd = false;
    
    var TimerSupport = XDC.module ('ti.sysbios.family.shared.vayu.TimerSupport');
    TimerSupport.availMask = 0x0080; 

    接下来、我一直停留在这里、它看起来好像没有正确生成 linker.cmd 和.map 文件。

    与使用 am57生成的文件相比、文件的内容看起来没有什么相似之处。 Am65似乎缺少了更多数据。

    我不知道这些文件是基于什么、因此我不确定要更改什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    感谢您的更新、我将查看有关 AM65迁移的指导并返回。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    我认为、从囚犯的简单示例开始并复制裸机应用程序是有道理的。

    如果您在 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_02_00_81/linux/Foundational_Components/Virtualization/Jailhouse.htm 上查看"裸机示例"下的材料 、您可以看到编译和链接该示例所需的文件。 您可以在下面类似地使用其中一个裸机 A53应用程序 \processor_sdk_rtos_am65xx_6_01_00_08\demos\rtos_template_app\am65xx\evmAM65xx\a53\template_app\BareMetal

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我正在与 Steven 合作、将 EtherCAT 移植到 AM65x。 我们已经让裸机应用程序运行了一段时间。 您是否能够了解将来是否会提供适用于 AM65x 的 EtherCAT 演示、以及我们何时可以实现这一目标。 如果不是,是否有一个将 PRU 分配给囚犯的例子。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    感谢您澄清这一点、因为我不清楚他们是否能够让一名非 Linux 囚犯启动并运行。

    EtherCAT 从站应用仍然比 SDK 软件包中的 RTOS 示例更复杂、因此有道理进行更多进展。

    您能否在没有 Jailhouse 的情况下确认他们是否有 EtherCAT 从站直接在 RTOS 下工作? 当前版本可从 R5F 运行。

    就计划而言、我们没有移植此示例的日期。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    很抱歉造成混淆。 是的、我们已经在 AM65x 上运行 RTOS EtherCAT 演示。 我们想看看是否可以让 RTOS EtherCAT 与 Linux 一起运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、  

    谢谢。 没有问题,我应该在一开始就澄清。 为了进一步确认、是否可以选择在 R5F 上运行并与 Linux 应用程序通信、或者他们正在特别寻找 Jailhouse /A53? 这将更加简单明了。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我们在 A53寻找 jailhouse、一个用于 Linux 的内核、一个用于 EtherCAT 的内核。 但是、可以选择在 R5F 上运行 EtherCAT 以与 Linux 应用通信。  

    要使其正常工作、应遵循什么流程? 至少我们需要重新编译演示才能在 R5F 上工作、因为我们已经为 A53编译了该演示。  

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    我将在明天跟进这一问题、我们可以考虑哪种选择最适合追求。 对于 Linux + R5F 应用、有一些配置工作可确保通过系统固件保留的资源分配在 Linux 和 RTOS 应用之间保持一致。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    我们将努力让这种设置在我们一边工作、并提供步骤。 在接下来的几个工作日、我将随我们的进展进行更新。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    这将是极好的、感谢后续行动并让我们了解最新情况。

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    演示/过程的任何更新都可以启用此功能吗?

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    很抱歉耽误你的时间、感谢你的耐心。 我们将对此进行研究、并在本周为您提供一些指导。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我们是否可以开始研究任何开始的步骤?

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈  

    Dave 指派我在 R5F 上试用 EtherCAT 从站软件、然后在 Linux 中单独运行。 我目前可以访问 GPEVM、但不能访问 IDK 或 TwinCAT 主硬件。 因此、我计划:

    1.构建独立演示应用程序、在 R5F 上加载并运行-我不能接收/传输任何数据包、但想验证来自 DMSC 固件的资源请求是否成功、没有错误。 可能需要略微修改测试。  

    2.验证 在 Linux 运行时系统资源调用是否仍然成功。 我们可能会在 Linux 和 R5f 之间遇到资源冲突。  

    3.调整静态资源分配,以解决#2中的冲突。   

    目前、我成功构建了 R5F .out 二进制文件并加载到我的 EVM 中、能够运行到 sciclient 消息 Rx 等待状态。 我仍然熟悉测试代码、并询问软件团队以确认验证 EVM 上的资源请求函数的可行性。  

    如果您在上述步骤中发现与您和 Dave 一致的问题/不匹配、请告诉我。  

    此致

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    感谢您的更新、这一更新到目前为止看起来很有希望。 请告诉我它是如何进展的。 此外、我通常在备用计算机上成功安装 TwinCAT 进行基本测试、无需任何特殊硬件。

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    是否幸运地运行 Linux 和 EtherCAT?

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈  

    很抱歉目前不是。 我将在2天内发送更新。

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian、有什么更新吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈  

    很抱歉耽误你的时间。 为了实现同一目标,也出现了类似的情况,取得了相当大的进展。 最后一个系统是:

    • R5/RTOS 上的 EtherCAT
    • A53上的 Linux
    • 之间的 IPC

    由于对 PG2的 Linux 支持始于 SDK7.0、因此我们需要使用最新的 Linux SDK 7.1、也可能需要使用 RTOS SDK7.1。 目前、该团队正在积极开展 IPC 工作。  

    请告知此信息是否符合您的需求。  

    此致

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    这正是我们要寻找的。 请随时向我们通报最新进展情况。 IPC 部分是否将与 SDK 7.1配合使用、或者我们是否需要等待未来的 SDK 版本?

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈  

    所有调试工作都基于7.1版本。 因此无需进行其他 SDK 更新。  

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    是否有 R5 ECAT 示例可供尝试?  

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈  

    我们提供了补丁包、请发送电子邮件至 jian-wang@ti.com 以获取工程删除。 我将关闭 TT。  
    Jian