器件型号:TDA4VMXEVM
尊敬的先生或女士:
使用 TDA4EVM 的最新固件和早期版本(E6和 E7版本)、 我们发现了从 eMMC 引导时遇到的问题、无法从 TF 卡引导。 相同的固件被烧录到 eMMC 和 TF 卡上、并且系统在这两种方法上的表现不同。
使用 TF 卡时、系统看起来运行正常、并且演示应用程序(如 tidl)可以正常使用、但从 eMMC 引导时、在运行视觉应用程序时会显示起始页和错误消息、如下所示。
这可能是什么原因?
其次、关于从 MMC 或 TF 卡引导的 uboot 设置、我们切换了电路板上 SW8和 SW9的第一个端口、并尝试从 eMMC 或 TF 卡启动 uboot。 我们尝试使用端口1或端口0进行引导设置、uboot 始终从 eMMC (端口0)引导。 这样做的原因可能是什么?
第三、在 uboot 中、我们设置了基准0 MMC 0、然后安装 eMMC、然后尝试将固件写入其中、使用 install_to_sd_card.sh 或 mke Linux_FS_INSTALL_SD 执行此过程大约需要40分钟。 在 TF 卡上、同样的过程只需3到4分钟。 如何使用 eMMC 提高效率?
谢谢、
Yanbo