你(们)好
我们将 VISION SDK 3.04用于 TDA2xEVM 上的 OUT ADAS 解决方案、A15将 Linux 用作主机。
下载的默认 rootfs tarball 包含 gstreamer v1.6.0,但对于我们的一个用例,我们依赖于 gstreamer v1.0.3。
请告诉我们构建 gstreamer v1.0.3并将其集成到我们的 VSDK Build Env 中的步骤。
在 VSDK Build env 中从源代码进行交叉编译看起来并不直接。
使用 Yocto 进行位烘烤是否是生成更新的 rootfs 的最佳/最快方法?
如果是、您可以共享链接/过程以执行同样的操作。
提前感谢、
此致、
Ranjith Bhide。