This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:使用 Vision SDK 3.04构建 gstreamer 1.8.3

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/890548/tda2evm5777-building-gstreamer-1-8-3-with-vision-sdk-3-04

器件型号:TDA2EVM5777

你(们)好

我们将 VISION SDK 3.04用于 TDA2xEVM 上的 OUT ADAS 解决方案、A15将 Linux 用作主机。

下载的默认 rootfs tarball 包含 gstreamer v1.6.0,但对于我们的一个用例,我们依赖于 gstreamer v1.0.3。

请告诉我们构建 gstreamer v1.0.3并将其集成到我们的 VSDK Build Env 中的步骤。

在 VSDK Build env 中从源代码进行交叉编译看起来并不直接。

使用 Yocto 进行位烘烤是否是生成更新的 rootfs 的最佳/最快方法?

如果是、您可以共享链接/过程以执行同样的操作。

提前感谢、

此致、

Ranjith Bhide。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranjit、

    您需要在此处使用 Yocto 构建文件系统。 请参阅 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf 的第3.7节、了解如何从 PSDKLA3.04构建最小文件系统。

    PSDKLA3.04是内核4.4和 gstreamer 1.6支持的 SDK、具有 yocot 版本 krogoth。

    您可以将 gstreamer 迁移到1.3.3。 此版本在 merty 中受支持。

    在 OE-CORE (git://git.openembedded.org/openembedded-core)中、从 morty 结账。

    这支持 gstreamer 1.5.3。

    您需要在 PSDKLA3.04 OE-CORE 中进行这些更改、也可能需要升级其依赖项。

    谢谢

    RamPrasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 ramprasad。

    如果我们需要任何帮助、我们将尝试此操作并返回。

    此致、

    Ranjith Bhide