工具/软件:Code Composer Studio
最近、我对 C6455 L2 RAM 与 PCI 外部存储器(片上)之间的 A 传输失败感到困惑 、这是 PCI 用户指南第29页上的一个示例传输。 此外、CCS 无法通过仿真访问存储器。 如下图所示、我注意到了注释。 我不确定是否需要 PCI 模块的全面配置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
最近、我对 C6455 L2 RAM 与 PCI 外部存储器(片上)之间的 A 传输失败感到困惑 、这是 PCI 用户指南第29页上的一个示例传输。 此外、CCS 无法通过仿真访问存储器。 如下图所示、我注意到了注释。 我不确定是否需要 PCI 模块的全面配置。
您好!
不确定您看到的故障到底是什么。 "PCI 外部存储器(片上)"=== >PCI 外部存储器空间256M 4000 0000 - 4FFF FFFF。 我看到您使用了 dstAddr = 0x4080_0000、这是有效的 PCI 数据存储器空间。
请注意、此地址映射到远程侧 PCI 器件、您必须连接远程侧、C6455和远程侧均已初始化、并建立 PCI 链路、然后您可以使用 CCS 仿真访问或使用 EDMA 写入远程器件。
此致、Eric