This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6455:EDMA 从 DSP L2传输到 PCI 外部存储器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/892843/ccs-tms320c6455-the-edma-transfer-from-dsp-l2-to-pci-extrenal-memory

器件型号:TMS320C6455

工具/软件:Code Composer Studio

最近、我对 C6455 L2 RAM 与 PCI 外部存储器(片上)之间的 A 传输失败感到困惑 、这是 PCI 用户指南第29页上的一个示例传输。 此外、CCS 无法通过仿真访问存储器。 如下图所示、我注意到了注释。 我不确定是否需要 PCI 模块的全面配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定您看到的故障到底是什么。 "PCI 外部存储器(片上)"=== >PCI 外部存储器空间256M 4000 0000 - 4FFF FFFF。 我看到您使用了 dstAddr = 0x4080_0000、这是有效的 PCI 数据存储器空间。

    请注意、此地址映射到远程侧 PCI 器件、您必须连接远程侧、C6455和远程侧均已初始化、并建立 PCI 链路、然后您可以使用 CCS 仿真访问或使用 EDMA 写入远程器件。

    此致、Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    确切地说、我使用  单芯片(TMS320C6455)在用户的 guider 中执行了传输示例。 您的回复指出该地址已映射到远程端 PCI 设备。 这是否意味着我必须将 C6455连接或映射到主机器件(而不是 C6455的 DSP 内核)?

    此致、deil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您必须这样做。

    此致、Eric