您好:
我使用的是这个名为 PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21的软件包。
我已经阅读过这个主题。 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/887454/3281595?tisearch=e2e-sitesearch
但我在 任何文档中都找不到 flowCtrl 的信息。
我面临的问题是 TDA4 EVM 和 PC 仿真之间的层级输出差异。
FlowCtrl=2是比较输出的正确方法?
谢谢、此致、
TED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我使用的是这个名为 PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21的软件包。
我已经阅读过这个主题。 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/887454/3281595?tisearch=e2e-sitesearch
但我在 任何文档中都找不到 flowCtrl 的信息。
我面临的问题是 TDA4 EVM 和 PC 仿真之间的层级输出差异。
FlowCtrl=2是比较输出的正确方法?
谢谢、此致、
TED
您好!
是如果 没有任何错误、则流程控制= 20和流程控制= 16之间的输出是相同的。 您是否可以看到每层输出的正确位置?
显示屏应如下所示:
#0。 图层1,输出匹配:通过
第2层,输出匹配:通过
第3层,输出匹配:通过
第4层,输出匹配:通过
第5层,输出匹配:通过
第6层,输出匹配:通过
第7层,输出匹配:通过
第8层,输出匹配:通过
第9层,输出匹配:通过
(笑声)
flowCtrl = 2不进行任何层比较、因此您不会看到上述日志。
此致、
维克多
尊敬的 Victor:
我对新任务中的错误消息有另一个问题。
错误消息如下所示:
第29层,输出匹配:通过
第30层,输出匹配:通过
第31层,输出匹配:通过
第32层,输出匹配:通过
第33层,输出匹配:通过
第34层,输出匹配:通过
第35层,MMA 计算:失败!!!!! 通道0、高度1、宽度0、目标20、参考14
第35层,输出匹配:失败
第36层,输出匹配:通过
此消息意味着什么?
谢谢、此致、
TED
尊敬的 Victor:
在 PC 仿真中、我在导入配置中设置"numParamBits = 8"和"numFeatureBits = 8"。
然后我在推测配置中设置"flowCtrl = 20"。
在 PC 仿真中、当我在 导入配置中设置"numParamBits = 16"和"numFeatureBits = 16"时。
我将收到如下所示的更多错误消息:
第15层,输出匹配:通过
第16层,MMA 计算:失败!!!!! 在通道1上、高度85、宽度44、目标32767、参考32872
第16层,输出匹配:失败
(笑声)
第33层,输出匹配:通过
第34层,MMA 计算:失败!!!!! 在通道0上、高度53、宽度126、目标32767、参考文献3387
第34层,输出匹配:失败
第35层,MMA 计算:失败!!!!! 在通道0、高度1、宽度0、目标11903、参考8161上
第35层,输出匹配:失败
第36层,输出匹配:通过
我想知道、如何阅读这条消息?
我在每一层中是否只有一个元素未匹配或多个元素未匹配?
目标和基准意味着什么?
谢谢、此致、
TED