This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [TDA4] Quant_Stats_Tool、最新版本 PSDK

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/890479/tda4-quant_stats_tool-in-latest-release-psdk

您好:

我使用的是这个名为 PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21的软件包。

我已经阅读过这个主题。  https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/887454/3281595?tisearch=e2e-sitesearch

但我在  任何文档中都找不到 flowCtrl 的信息。

我面临的问题是 TDA4 EVM 和 PC 仿真之间的层级输出差异。

FlowCtrl=2是比较输出的正确方法?

谢谢、此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    未记录 FlowCtrl、因为它用于内部调试。 但您可以使用它。

    在 PC 上、您可以设置'flowCtrl = 20' 和'debugTraceLevel = 1'   

    "flowCtrl = 2"不做任何比较、它只是执行 TI-DL 的 quant-tools 版本。

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    当我在 PC 仿真上设置'flowCtrl = 20'、 在 EVM 上设置'flowCtrl = 16'时。

    输出是相同的。

    但我仍然对该参数有问题。

     'flowCtrl = 2'和 'flowCtrl = 20'之间有何不同?

     在我看来、它们都是为了仿真 EVM 输出。

    谢谢、此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是如果   没有任何错误、则流程控制= 20和流程控制= 16之间的输出是相同的。 您是否可以看到每层输出的正确位置?

    显示屏应如下所示:

    #0。 图层1,输出匹配:通过
    第2层,输出匹配:通过
    第3层,输出匹配:通过
    第4层,输出匹配:通过
    第5层,输出匹配:通过
    第6层,输出匹配:通过
    第7层,输出匹配:通过
    第8层,输出匹配:通过
    第9层,输出匹配:通过

    (笑声)

    flowCtrl = 2不进行任何层比较、因此您不会看到上述日志。

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    是的、显示屏几乎与您的开机自检相同。

    我认为这是对的。

    感谢你的帮助。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我对新任务中的错误消息有另一个问题。

    错误消息如下所示:

    第29层,输出匹配:通过
    第30层,输出匹配:通过
    第31层,输出匹配:通过
    第32层,输出匹配:通过
    第33层,输出匹配:通过
    第34层,输出匹配:通过
    第35层,MMA 计算:失败!!!!! 通道0、高度1、宽度0、目标20、参考14
    第35层,输出匹配:失败
    第36层,输出匹配:通过

    此消息意味着什么?  

    谢谢、此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您是否使用16位数据? 您是否在目标或 PC 上收到此错误?  是使用 flowCtrl = 20还是 flowCtrl = 16?

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    在 PC 仿真中、我在导入配置中设置"numParamBits = 8"和"numFeatureBits = 8"。

    然后我在推测配置中设置"flowCtrl = 20"。

    在 PC 仿真中、当我在 导入配置中设置"numParamBits = 16"和"numFeatureBits = 16"时。

    我将收到如下所示的更多错误消息:

    第15层,输出匹配:通过
    第16层,MMA 计算:失败!!!!! 在通道1上、高度85、宽度44、目标32767、参考32872
    第16层,输出匹配:失败
    (笑声)
    第33层,输出匹配:通过
    第34层,MMA 计算:失败!!!!! 在通道0上、高度53、宽度126、目标32767、参考文献3387
    第34层,输出匹配:失败
    第35层,MMA 计算:失败!!!!! 在通道0、高度1、宽度0、目标11903、参考8161上
    第35层,输出匹配:失败
    第36层,输出匹配:通过

     

    我想知道、如何阅读这条消息?

    我在每一层中是否只有一个元素未匹配或多个元素未匹配?

    目标和基准意味着什么?

    谢谢、此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    是否可以与 TI 共享您的模型以便我们重现此问题?

    此致、

    维克多