你好
我设计了一个具有 GS2971A 的电路板、用于从 SDI 端口接收视频并将其发送到 AM5728 VIN3A 端口、而不是摄像头模块。
我希望 GS2971A 在10位模式下工作。 我将 GS2971的引脚 D12~D19连接到 LCD 板上连接器 P9的 D0~D7、而不是摄像头模块。
GS2971A 的信号 HS、VS、PCLK、DE 和 FLD 连接到 P9连接器的相同网引脚。
GS2971A 的 SPI 信号(SCLK、SDIN、SDOUT、CSn)按顺序连接到 P9连接器的引脚57、58、59、60。
现在、我想在 Linux SDK (版本06.00.00.07)中为该芯片制作一个内核驱动程序、以便检测为视频设备并捕获视频。
我该怎么做? 是否有用于此芯片的内核驱动程序?
此致、
Ali