This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:如何查找/写入 GS2971A (SDI 接收器芯片)的内核驱动程序以将其连接到 AM5728 EVM (TMDSEVM57xx)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/885718/am5728-how-can-find-write-kernel-driver-for-gs2971a-sdi-receiver-chip-to-interface-it-to-am5728-evm-tmdsevm57xx

器件型号:AM5728

你好

我设计了一个具有 GS2971A 的电路板、用于从 SDI 端口接收视频并将其发送到 AM5728 VIN3A 端口、而不是摄像头模块。

我希望 GS2971A 在10位模式下工作。 我将 GS2971的引脚 D12~D19连接到 LCD 板上连接器 P9的 D0~D7、而不是摄像头模块。  

GS2971A 的信号 HS、VS、PCLK、DE 和 FLD 连接到 P9连接器的相同网引脚。

GS2971A 的 SPI 信号(SCLK、SDIN、SDOUT、CSn)按顺序连接到 P9连接器的引脚57、58、59、60。

现在、我想在 Linux SDK (版本06.00.00.07)中为该芯片制作一个内核驱动程序、以便检测为视频设备并捕获视频。

我该怎么做? 是否有用于此芯片的内核驱动程序?

此致、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好咨询芯片制造商、了解视频芯片的正确驱动器

    此致、

    Nikhil D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nikhil

    感谢您的回复。

    我能否将 Ov10635 DTS 用作预定义模块、然后在运行时初始化 GS2971A、以生成与 OV10635相同的 BT.656 8位信号?

    BR、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请勿尝试使用其他驱动程序。 因为两个摄像头的寄存器映射将不同。

    此外、OV1063未使用 BT656、因此您也无法复制 DTS 文件。

    有关更多详细信息、请参阅此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/spracd8/spracd8.pdf

    此致、

    Nikhil D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Nikhil

    感谢您的回复。

    我将看到您提到的文档、并尝试为 GS2971A 编写(或查找)确切的驱动程序。

    BR、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼基尔

    是否有一份文档描述了与 VIP 驱动程序握手所需的最低功能? 我想自己编写一个驱动程序。

    假设我要将芯片设置为一种特殊模式(例如 BT.656 8位 SDR)。 设置芯片并将模式报告给 VIP 驱动程序所需和需要的功能是什么?

    BR、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该实现 ov1063x 已实现的所有函数。

    这不是一个大列表、大多数功能都很重要。 如果不适用、您可以返回0

    此致、

    Nikhil D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    好的、我将尝试这样做。

    BR、

    Ali