This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 内核中的 J721e UFS 错误

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/900738/j721e-ufs-error-from-kernel

您好!

我正在尝试通过以下链接使 UFS 在我们的 J721e 板上工作。

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components/Kernel/Kernel_Drivers/UFS.html

这是我从 SD 卡引导后获得的日志。 我看到它发送了几个与稳压器相关的警告、但未检测到 FAST_MODE。 请告诉我这里可能会出现什么问题吗?

root@aptiv-GCP-a72:~ dmesg | grep UFS
[ 3.40222] cdns-ufshcd 4e4000.UFS:ufshuFS_populate_vreg:Unable to find VDD-HBA-supply regulator、assuming enabled
[ 3.412799] cdns-ufshcd 4e4000.UFS:ufufufu640.re稳 压器
:v4ufufuv4cu v496_gui_gui_gui204ds-vuld4d4d4d4db.ud_gui_guiDC_guiDC_guiDC_gui1006.vuld4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d_guiDC_guiDC_guiDC_gui20]
无法找到 vccq2电源稳压器、假设已启用
[ 3.444000] SCSI host0:ufshcd
[ 3.476233] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:Gear=[1、1]、lan[1、1]、 PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0
[ 3.492842] CDNS-ufshcd cd 4e840.UFS:DME-peer-set:attr-id 0x2C

UFS val 0x0失败3次重试[ 3.501977] CD594-ufshcd 4e4000.UFS:ufshcCC = 3.194uF = 3uF、e4uF rn、禁用 e4uF UCD 4240.1uF [3.3] CD3uF、5uF = 5uF UCD3uF = 5uF 启动[ 3.501977] CD4uF = 3.50740.1uF、e5uF = 5uF L5uF = 5uF = 5u
UFS 主机状态=0
[3.530115] cdns-ufshcd 4e840.UFS:使用中的 LRB = 0x0、未处理的 reqs=0x0
[ 3.537757] cdus-ufshcd 4e840.ns:saved_er=0x0、saved_uic_err=0x0 [3.5437757] cdus-ufcd4e4e4000 ns.ns:us_r=0x0、usbr.e4e4e4r.e4nr

、e4nr、e4u4u4nr、e4u4u4r=u4u4nr、e4u4r.h、nu4u4u4r Suspended = 0
[ 3.565807] cdns-ufshcd 4e840.UFS:Auto BKOPS=0、主机自阻=0
[3.565809] cdns-ufshcd 4e840.UFS:CLK gate=1
[3.579350] CDns-ufshcd 4e840.UFS:错误处理标志0xq。 abort count=0
[3.594894] cdns-ufshcd 4e840.UFS:主机功能=0x1587031f、caps=0x0
[3.601840] cdns-ufshcd 4e840.UFS:quiriks=0x4、dev。 quirks=0x0
[3.607832] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:Gear=[1、1]、lane [1、1]、 PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0
[ 3.691856] CDNs-ufshcd 4e40000.UFS:HBA->UFS_VERSION = 0x210、HBA->Capabilities = 0x1587031f
[ 3.700N] CD421-ufshcd 4e4000.UFS:HBA->UFS_REQ4000.8_0_CL0_CL4000.0008_CLK
= 0x430_CL0_CL0_CL0_u204u204uF [3.700N] CD4u204u204u202400_CLK [3.3uF [3.3byte_CL4000.459_10020_1000.] CD4uF [3.3uF [3.3uF [3.3bytes_10020_10020_20_10020u20_1000.] CD4uF [3.3u20u20u20u20u20u20u20u20u20u20u20_

PHY_CLK、RATE:19200000
[3.729791] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:CLK:Ref_clk、RATE:19200000 

谢谢、

Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    我运行的是 Linux SDK ti-processor-sdk-linux-Automotive J7-evm-06_02_00发布 SD 卡。

    这就是我看到的:

    dmesg | grep UFS
    [4.552109]   cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则能够找到 VDD-HBA-supply 稳压器
    [562617]   cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 VCC 电源稳压器
    [4.572772] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则打开以查找 vccq-supply 稳压器
    [4.583012]   cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:Unableo 查找 vccq2电源稳压器、假设已启用
    [4.593812scsi   host0:ufshcd
    [4.624627]   cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:齿轮=[1、1]、通道[1、1]、 P[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0
    [4.660442]   cdns-shcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:Gear =[3、3]、lane [2、2]、 PWR[快速模式、快速模式]、速率= 2
    [473724]   cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_find_max_sup_active_iccevel:未设置稳压器功能、actvIccLevel = 0
    [4.718570]   cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_scsi_add_wlus:未找到 BT WLUN
    root@J7-EVM:~#[131.458634] NET:注册协议系列15.

    然后运行:Desc -t 1 -p /dev/bsg/ufs-bsg


    配置器件描述符:[字节偏移量0x0]:bLength = 0x90
    配置器件描述符:[字节偏移量0x1]:bDescriptionorType = 0x1
    配置器件描述符:字节偏移量0x2]:bConfDescContinuue = 0x0
    配置器件描述符:[字节偏移量0x3]:bBootEnable = 0x0
    配置 DevicDescriptor:[byte offset 0x4]:bDescrAccessEn = 0x0
    配置解码描述符:[字节偏移量0x5]:bInitPowerMode = 0x1
    配置设备描述符:[字节偏移量0x6]:bHighPriorityLUN =x7f
    配置设备描述符:[字节偏移量0x7]:bSecureRemovType = 0x0
    配置器件描述符:[字节偏移量0x8]:bInitActiveICCLevel = 0x0
    配置器件描述符:[Byte of0x9]:wPeriodicRTCUpdate = 0x0
    配置器件描述符:[TE offset 0xc]:bRPMBRegionEnable = 0x0
    配置器件描述符:[字节偏移量0xd]:bRPMBRegion1Size = 0x0
    配置 DICE 描述符:[字节偏移量0xe]:bRPMBRegion2Size = 0x0
    CONG 器件描述符:[字节偏移量0xF]:bRPMBRegion3Size = 0x0
    配置0单元描述符:
    配置描述符:[字节 OFFT 0x0]:bLUEnable = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x1]:BootLunID = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x2]:bLUWriteProtect = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x3]:bMoryType = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x4]:dNumAllocits = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x8]:bDataRelability = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x9]:bLogicalockSize = 0xc
    配置描述符:[字节偏移量0xA]:bProvisionsionType = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0xb]:wContextCapCapabilities = 0x0
    配置1单元描述符:
    配置 Descptor:[字节偏移量0x0]:bLUEnable = 0x0
    配置描述符:[TE offset 0x1]:bBootLunID = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x2]:bLUWriteProtect = 0x0
    配置描述符:[字节设置0x3]:bMemoryType = 0x0
    配置描述符:[byte offsetx4]:dNumAllocUnits = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x8]:bDataRelability = 0x0
    配置描述符:[字节偏移0x9]:bLogicalBlockSize = 0xc
    配置描述符:[byte offse0xA]:bProvisioningType = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0xb]:wContextCapCapabilities = 0x0
    配置2单元描述:
    配置描述符:[字节偏移量0x0]:bLUEnable = 0x0
    CONF 描述符:[字节偏移量0x1]:bBootLunID = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x2]:bLUWriteProtect = 0x0
    配置脚本:[字节偏移量0x3]:bMemoryType = 0x0
    配置描述:[字节偏移量0x4]:dNumAllocUnits = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x8]:bDataRelability = 0x0
    配置描述:[字节偏移量0x9]:bLogicalBlockSize = 0xc
    配置描述:[字节偏移量0xA]:bProvisioningType = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0xb]:wContextCapCapabilities = 0x0
    Confi3单元描述符:
    配置描述符:[字节偏移量0x0]:bLUEble = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x1]:bBootLunID = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x2]:bLUWriteProte = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x3]:bMemoryType = 0x
                                                         配置描述符:[字节偏移量0x4]:dNumAllocUnits = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x8]:bDataRelability = 0
    配置描述符:[字节偏移量0x9]:bLogicalBlockSize = 0x
                                                               配置描述符:[字节偏移量0xA]:bProvisioningType = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0xb]:wContextCapabilies = 0x0
    配置4单元描述符:
    配置描述符:[byte fset 0x0]:bLUEnable = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x1]:bBootLunID = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x2 bLUWriteProtect = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x3]:emoryType = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x4]:dNumAllocUnits = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x8]:bDaRelability = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x9]:bLogilBlockSize = 0xc
    配置描述符:[字节偏移量0xA]:bProvisioningType = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0xb]:ontextCapabilities = 0x0
    配置5单元描述符:
    配置减法器:[字节偏移量0x0]:bLUEnable = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x1]:bBootLunID = 0x0
    配置描述符:字节偏移量0x2]:bLUWriteProtect = 0x0
    配置描述符:[be offset 0x3]:bMemoryType = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x4]:dNumAllocUnits = 0x0
    配置描述符:[byte fset 0x8]:bDataRelability = 0x0
    配置描述符:[Byte of0x9]:bLogicalBlockSize = 0xc
    配置描述符:[字节偏移量0xA]:bProvisioningType = 0x0
    配置描述符:[be offset 0xb]:wContextCapCapabilities = 0x0
    配置6单元解串器:
    配置描述符:[字节偏移量0x0]:bLUEnable = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x1]:bBootLunID = 0x0
    Cconfig 描述符:[字节偏移量0x2]:bLUWriteProtect = 0x0
    CONF 描述符:[字节偏移量0x3]:bMemoryType = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x4]:dNumAllocUnits = 0x0
    配置 Driptor:[字节偏移量0x8]:bDataRelability = 0x0
    配置耗散:[字节偏移量0x9]:bLogicalBlockSize = 0xc
    配置描述符:[字节偏移量0xA]:bProvisioningType = 0x0
    CONF 描述符:[字节偏移量0xb]:wContextCapCapabilities = 0x0
    COIG 7单元描述符:
    配置描述符:[字节偏移量0x0]:bLUEnable = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x1]:bBoLunID = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x2]:bLUWriteProct = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x3]:bMemoryType = 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x4]:dNumAllocUnit= 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x8]:bDataRelability 0x0
    配置描述符:[字节偏移量0x9]:bLogicalBlockSize = 0xc
    配置描述符:[字节偏移量0xA]:bProvisioningpe = 0x0
    配置描述符:[字节偏移0xb]:wContextCapabities = 0x0
    配置描述符已写入 CONFIG_desc_data_ind_0文件


    您能否在 j721e-EVM 上尝试预构建的二进制文件?

    谢谢、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    是的、在 EVM 上、日志与您的日志相匹配。 EVM 和参考板上的 UFS 接口类似、我看不到有什么区别。 在电路板上调试此问题的正确方法是什么?  

    root@aptiv-GCP-a72:~#
    root@aptiv-GCP-a72:~# dmesg | grep UFS
    [3.472110] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 VDD-HBA-supply 稳压器
    [3.482619] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 VCC 电源稳压器
    [3.492775] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 vccq 电源稳压器
    [3.503014] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 vccq2电源稳压器
    [3.513812] SCSI host0:ufshcd
    [3.546368] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:齿轮=[1、1]、通道[1、1]、 PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0
    [3.562924] cdns-ufshcd 4e840.UFS:DME-peer-set:attr-id 0x2C val 0x0未通过3次重试
    [3.572067] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_disable_TX_LCC:TX LCC 禁用失败、对等端= 1、通道= 0、错误= 3
    [3.589685] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:链接启动失败3.
    [3.595163] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:UFS 主机状态=0
    [3.600207] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:使用中的 LRB = 0x0、未处理的 reqs= 0x0任务= 0x0
    [3.607850] cdns-ufshcd 4e840.UFS:saved_err=0x0、saved_uic_err=0x0
    [3.614282] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:器件电源模式=1、UIC 链接状态=0
    [3.629301] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:PM in progress=0,系统 已挂起=0
    [3.635899] cdns-ufshcd 4e840.UFS:Auto BKOPS=0,主机自块=0
    [3.635901] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:CLK GATE = 1
    [3.649442] cdns-ufshcd 4e840.UFS:错误处理标志=0x0、请求 中止计数= 0
    [3.66497] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:主机功能= 0x1587031f、caps=0x0
    [3.671931] cdns-ufshcd 4e840.UFS:quirks=0x4、dev。 古怪的=0x0
    [3.677922] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:齿轮=[1、1]、通道[1、1]、 PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0
    [3.761948] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:HBA->UFS_VERSION = 0x210、HBA->Capabilities = 0x1587031f
    [3.770514] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:HBA->OLUGER_REQs = 0x0,HBA->OPAGENTS_TESS= 0x0
    [3.779160] cdns-ufshcd 4e840.UFS:last_hibern8_exit_tstamp 为0us、hibern8_exit_cnt = 0
    [3.787546] cdns-ufshcd 4e840.UFS:CLK:core_clk、速率:250000000
    [3.793803] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:CLK:PHY_clk、速率:19200000
    [3.799886] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:CLK:Ref_clk、速率:19200000
    root@aptiv-GCP-a72:~#

    谢谢、

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    [3.546368] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:齿轮=[1、1]、通道[1、1]、 PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0

    表明它在慢速模式下可以正常运行。

    现在、我们需要您在定制板上使用的 UFS 器件的确切器件型号、我们需要
    数据表来分析故障。 因此、请提供相同的内容。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    请尝试以下 diff 命令、看看这是否有助于定制板上的 UFS:

    diff --git a/drivers/scsi/ulf/Cds-pltfrm.c b/drivers/scsi/ulf/Cds-pltfrm.c
    索引 b12f22326353.0.03252d80cb38 100644
    -- a/drivers/scsi/ulf/Cds-pltfrm.c
    ++ b/drivers/scsi/ulf/Cds-pltfrm.c
    @@-123,8+123,6 @@静态 int cdns_ufs_m31_16nm_phy_initialization (struct ufs_hba * HBA)
     静态 int cdns_UFS 链接启动通知(struct UFS HBA * HBA、
                                           UFS ENUM_NOTIFY_CHANGE_STATUS 状态)
     {
    -HBA      ->quirks |= UFSHCD_quirk_broken LCC;
    -
           开关(状态){
           case pre_change:
                   返回 ufshcd_DME_SET (HBA、

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    感谢您的回复。 不幸的是、DIFF 没有帮助。 您能否分享您的电子邮件 ID 以便我可以向您发送数据表?

    谢谢、

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    请与上述建议的更改共享完整日志。

    UFS 的供应商 ID 和器件型号目前应该足够好。 希望您能分享所有内容
    所要求的信息。

    BR、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    看起来我们一侧有构建问题。 在应用补丁和清理构建后、我们现在看到更好的日志。 我们现在可以看到快速模式已连接、 并且在我的设备中确实创建了/dev/bsg 节点

    root@aptivi-GCP-a72:~# dmesg | grep -e UFS -e SCSI

    [3.443204] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 VDD-HBA-supply 稳压器
    [3.453712] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 VCC 电源稳压器
    [3.463868] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 vccq 电源稳压器
    [3.474109] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 vccq2电源稳压器
    [3.484917] SCSI host0:ufshcd
    [3.517897] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:Gear=[1、1]、lane [1、1]、 PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0
    [3.549438] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:Gear=[3、3]、lane [2、2]、 PWR[快速模式、快速模式]、速率= 2
    [3.563855] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_find_max_sup_active_icc_level:未设置稳压器功能、actvIccLevel = 0
    [3.575088] SCSI 0:0:0:49488:著名的 LUN Toshiba THGAFBT1T83BAZZA 0050 PQ:0 ANSI:6.
    [3.590882] SCSI 0:0:0:49476:著名的 LUN Toshiba THGAFBT1T83BAZZA 0050 PQ:0 ANSI:6.
    [3.602802] SCSI 0:0:0:49456:著名的 LUN Toshiba THGAFBT1T83BAZZA 0050 PQ:0 ANSI:6.

    电压和电流。 我尝试执行以下命令-

    "UFS 工具 desc -t 1 -p /dev/bsg/ufs-bsg -此命令的输出与以上日志类似

    root@aptiv-GCP-a72:~# UFS 工具 desc -t 1 -w CONFIG_desc_data_ind_0 -p /dev/bsg/ufs-bsg

    配置描述符已写入器件

    root@aptiv-GCP-a72:~# UFS 工具 desc -t 1 -w CONFIG_desc_data_ind_0 -p /dev/bsg/ufs-bsg
    配置描述符已写入器件

    但是、我无法在我的/dev/dev 目录下找到/dev/sda 或/dev/sdb。 您是否知道如何确定分区是否已创建,以及可以从何处访问它?

    请注意:我们板上的 UFS 存储器大小为256gb。 不确定它是否影响任何东西。 我还连接了全板引导。

    e2e.ti.com/.../ufs_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    1.编写描述符
    2.重新启动板
    3.读回描述符

    提供2和3的日志...

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    请在此处找到这两个日志。

    e2e.ti.com/.../ufs_5F00_descriptor_5F00_read.txt

    e2e.ti.com/.../bootlog_5F00_after_5F00_writing_5F00_des.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

      文档中断开了 CONFIG_desc_DATA_ind_0链接。 请使用随附的
    CONFIG_desc_data_ind_0 并 重复上述实验。

    这样我们就可以知道 引导是否提示->写入下载的文件(不要读取)->重新引导并检查 SD*设备
    然后回读描述和共享日志。


    1.编写描述符
    2.重新启动板
    3.读回描述符

    提供2和3的日志...

    BR、
    Keerthye2e.ti.com/.../config_5F00_desc_5F00_data_5F00_ind_5F00_0.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

      文档中断开了 CONFIG_desc_DATA_ind_0链接。 请使用随附的
    CONFIG_desc_data_ind_0 并 重复上述实验。

    这样我们就可以知道 引导是否提示->写入下载的文件(不要读取)->重新引导并检查 SD*设备
    然后回读描述和共享日志。


    1.编写描述符
    2.重新启动板
    3.读回描述符

    提供2和3的日志...

    BR、
    Keerthye2e.ti.com/.../5758.config_5F00_desc_5F00_data_5F00_ind_5F00_0.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    工作完成了。 我现在可以在板上看到/dev/sda 和/dev/sdb。 对此进行快速跟进-  

    1) 1)我们如何在 文件描述符中更改这些块的大小?

    /dev/sda 显示32 MB

    /dev/sdb 显示32 GB

    我们板上的 UFS 大小为256gb、我们希望增加这两个器件节点的大小。

    2) 2)看起来您提供的描述符文件是二进制格式。 请帮我找到可编辑文件、以及我们如何为自己生成二进制文件?

    3)基本问题-  

    我的理解是否正确,/dev/sda (~32MB) Boot LUN 是我们保留引导加载程序加载的内核、rootfs 等的位置? /dev/sdb 是可用于数据存储的实际存储空间? 请问我的理解是否正确?

    我要附加引导日志、以防您需要查看。

    我非常感谢 helpe2e.ti.com/.../2548.boot_5F00_log.txt

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    请查找 UFS 专家的回复:

    1) 1)您需要手动编辑 hex 文件。
    2) 2)否目前没有工具。
    3) 3) 不支持 UFS 引导、因此引导 LUN 目前不起作用。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keerty!