请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 工具/软件:Code Composer Studio
现在、我的产品需要添加网络功能。 根据 NDK_2_20_06_35封装和 NSP_1_10_00_03封装中的文档,通常在 具有 DDR2的 C6748_LCDK 套件中运行 NDK_evm6748_elf_client 示例应用程序。 Ping 操作已响应。 现在,在 SDRAM 部分编译应用程序(我的产品使用 SDRAM 替换 DDR2,使用相同的网络 PHY 并进行配置),应用程序正常运行,也具有 PHY 日志:“链路状态: PHY 7"上的100Mb/s 全双工,有一些任务与 UIA 调试工具看到的 C6748_LCDK 运行相同,但 ping 操作没有任何响应。
如果 NDK 库需要重新构建到 SDRAM 部分或其他原因。 此外、我的产品可以正常运行网络的非操作系统示例。