This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:在具有 SDRAM 的 TMS320C6748中 NDK 运行异常的示例

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/899166/ccs-tms320c6748-examples-of-ndk-run-abnormaly-in-tms320c6748-with-sdram

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

       现在、我的产品需要添加网络功能。 根据 NDK_2_20_06_35封装和 NSP_1_10_00_03封装中的文档,通常在  具有 DDR2的 C6748_LCDK 套件中运行 NDK_evm6748_elf_client 示例应用程序。 Ping 操作已响应。 现在,在 SDRAM 部分编译应用程序(我的产品使用 SDRAM 替换 DDR2,使用相同的网络 PHY 并进行配置),应用程序正常运行,也具有 PHY 日志:“链路状态: PHY 7"上的100Mb/s 全双工,有一些任务与 UIA 调试工具看到的 C6748_LCDK 运行相同,但 ping 操作没有任何响应。

     如果 NDK 库需要重新构建到 SDRAM 部分或其他原因。 此外、我的产品可以正常运行网络的非操作系统示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保您也移植了缓存一致性代码。 据我了解、NDK 不会保持缓存一致性、因此需要由应用程序管理。

    此致、
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在应用程序中保持缓存一致性、您是否有类似的示例?