请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6526 您好!
我们计划将 CPSW 用于 RMII、这是我们设计中用于 RGMII 的 ICSSG 之一。
根据我的理解、VDDSHV[5:3]和 VDDSHV2_WKUP 可在3.3V 和1.8V 电压下受支持。
但是、根据文档"原理图检查清单"、它提到 RGMII 仅适用于1.8V 电压电平。
我的问题是:
1)我们是否可以将 RGMII (在 ICSSG 中)设为3.3V?
2) 2) 我们是否可以将 RMII (在 CPSW 中)设置为3.3V?
3) 3)我们计划将 PRG0、PRG1、PRG2、CPSW 设置为3.3V。 我们需要做的就是使用3.3V 连接 VDDSHV[5:3]、VDDSHV2_WKUP、VDDS[5:3]和 VDDS2_WKUP 电源轨、对吧?
谢谢
Tony