This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:CPSW 和 ICSSG 电源

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/898260/am6526-cpsw-and-icssg-power-supply

器件型号:AM6526

您好!

我们计划将 CPSW 用于 RMII、这是我们设计中用于 RGMII 的 ICSSG 之一。

根据我的理解、VDDSHV[5:3]和 VDDSHV2_WKUP 可在3.3V 和1.8V 电压下受支持。  

但是、根据文档"原理图检查清单"、它提到 RGMII 仅适用于1.8V 电压电平。

我的问题是:

1)我们是否可以将 RGMII (在 ICSSG 中)设为3.3V?

2) 2) 我们是否可以将 RMII (在 CPSW 中)设置为3.3V?

3) 3)我们计划将 PRG0、PRG1、PRG2、CPSW 设置为3.3V。 我们需要做的就是使用3.3V 连接 VDDSHV[5:3]、VDDSHV2_WKUP、VDDS[5:3]和 VDDS2_WKUP 电源轨、对吧?

谢谢

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)、2) 3.3V 可以使用。  原理图检查清单将进行更新以反映这一点。  

    3) 3)正确