This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:运行 McSPI 的 MCUSW 示例问题

Guru**** 2034120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/897863/tda4vm-mcusw-running-mcspi-example-problem

器件型号:TDA4VM

在 EVM 上、我想尝试运行有关 MCUSW McSPI 的示例。

我只是尝试在 SD 卡上引导、我使用了以下步骤:

  1. 将 SBL 二进制  SBL_mmcsd_img_mcu1_0_release.tiimage 复制 为  tiboot3.bin
  2. 将 sysfw.bin 表 单(SDK 安装目录)/(pdk-install-folder)/packages/ti/drv/sciclient/soc/V1/sysfw.bin 复制为 sysfw.bin
  3. 将应用程序从(SDK 安装目录)/mcusw_xx.yy.xx/binary/(驱动程序名称)_app/bin/j721e_evm)/.*将映像作为 应用程序复制到 SD 卡引导分区
  4. MMC SD:确保按照中所述配置引导模式开关(J721E EVM MMC/SD 引导模式)

没有来自 UART 的输出、  我是否错过了这里的任何内容?

 

 


请注意、
何志平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Leo Ho、

    您可以查看一些内容-

    1. 您是否正确分区了 SD 卡?
      1. 您需要有一个名为- boot 的 FAT32分区
      2. 这就是您的应用程序 sysfw.bin 和 tiboot3.bin 的位置。
    2. 您已物理连接到正确的 UART (J43、即 MCU UART)
    3. 您已打开正确的 UART 实例
      1. MCU UART 有两个实例、您需要连接到 TeraTerm / minicom 上的第二个实例
    4. 您的 TeraTerm / minicom 设置正确。
      1. 波特率应为115200

    请检查以上内容吗? 此外、请务必提及您尝试运行的 SDK 和具体示例。

    此致、

    Karan