请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 在 EVM 上、我想尝试运行有关 MCUSW McSPI 的示例。
我只是尝试在 SD 卡上引导、我使用了以下步骤:
- 将 SBL 二进制 SBL_mmcsd_img_mcu1_0_release.tiimage 复制 为 tiboot3.bin
- 将 sysfw.bin 表 单(SDK 安装目录)/(pdk-install-folder)/packages/ti/drv/sciclient/soc/V1/sysfw.bin 复制为 sysfw.bin
- 将应用程序从(SDK 安装目录)/mcusw_xx.yy.xx/binary/(驱动程序名称)_app/bin/j721e_evm)/.*将映像作为 应用程序复制到 SD 卡引导分区
- MMC SD:确保按照中所述配置引导模式开关(J721E EVM MMC/SD 引导模式)
没有来自 UART 的输出、 我是否错过了这里的任何内容?
请注意、
何志平