This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:PVR 错误

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/897371/am3359-pvr-error

器件型号:AM3359

你好

 这是 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/895181?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A444204的关联问题

建议的那样

我按如下所示添加了文件 powervr.ini

[默认值]
ParamBufferSize=64000000
MaxParamBufferSize=64000000 

当我运行 GPU 应用程序时、另一条错误消息如下所示:

root@AM335x-EVM:/userfs/app/Robot #./RobotSimulation -platform xcb
xkbcommon:错误:添加默认包含路径/usr/share/X11/xkb
Qt:创建 XKB 上下文失败!
使用 QT_XKB_CONFIG_ROOT 环境变量提供额外的搜索路径,添加“:”作为分隔  符以提供多个搜索路径和/或确保 XKB 配置数据目录包含最近足够的内容,要更新,请参阅 cgit.freedesktop.org/.../。
PVR:(错误):FindAppHintInFile:在/etc/powervr.ini 行3[0、]
m_vertsArray[0].size= 176886
m_colorsArray[0].size= 176886 m_normalsArray[0].size= 176886
m_normalsArray[0].size= 176886 

这是否意味着配置文件格式错误?