请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/897371/am3359-pvr-error
器件型号:AM3359你好
这是 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/895181?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A444204的关联问题
建议的那样
我按如下所示添加了文件 powervr.ini
[默认值] ParamBufferSize=64000000 MaxParamBufferSize=64000000
当我运行 GPU 应用程序时、另一条错误消息如下所示:
root@AM335x-EVM:/userfs/app/Robot #./RobotSimulation -platform xcb xkbcommon:错误:添加默认包含路径/usr/share/X11/xkb Qt:创建 XKB 上下文失败! 使用 QT_XKB_CONFIG_ROOT 环境变量提供额外的搜索路径,添加“:”作为分隔 符以提供多个搜索路径和/或确保 XKB 配置数据目录包含最近足够的内容,要更新,请参阅 cgit.freedesktop.org/.../。 PVR:(错误):FindAppHintInFile:在/etc/powervr.ini 行3[0、] m_vertsArray[0].size= 176886 m_colorsArray[0].size= 176886 m_normalsArray[0].size= 176886 m_normalsArray[0].size= 176886
这是否意味着配置文件格式错误?