尊敬的香榭丽舍
我的客户使用双裸片 DDR3L 开发 AM3352板- MT41K512M16VRN-107 IT:P
当我在 e2e 下检查时、将单排双芯片 DDR3存储器连接到 AM3352似乎可以。
但是、当我尝试使用应用计算 EMIF 值时。 请注意、我很困惑我应该选择什么值、尤其是 tFAW 和 tRFC。
由于它的基本部件 是 MT41K512M8、我输入了它的参数、但它在 EMIF 校准中被颜色为红色。 Excel 文件。
在 MT41K512M8中、
https://www.micron.com/products/dram/ddr3-sdram/part-catalog/mt41k512m8da-107-it
我发现页面大小为1KB、因此 tFAW 为27、因为它是8位芯片。
对于 tRFC、我选择了260ns、因为单个芯片为4Gb。
您能不能指导我如何计算双芯片外壳的 EMIF 值?
我的客户现在无法访问 DDR3存储器、但我们还无法确定 EMIF 值。
谢谢、此致、
SI