This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:双芯片 DDR3的 EMIF 值

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/895362/am3352-emif-values-for-twin-die-ddr3

器件型号:AM3352

尊敬的香榭丽舍

我的客户使用双裸片 DDR3L 开发 AM3352板- MT41K512M16VRN-107 IT:P

当我在 e2e 下检查时、将单排双芯片 DDR3存储器连接到 AM3352似乎可以。

但是、当我尝试使用应用计算 EMIF 值时。 请注意、我很困惑我应该选择什么值、尤其是 tFAW 和 tRFC。

由于它的基本部件 是 MT41K512M8、我输入了它的参数、但它在 EMIF 校准中被颜色为红色。 Excel 文件。

  

在 MT41K512M8中、  

https://www.micron.com/products/dram/ddr3-sdram/part-catalog/mt41k512m8da-107-it

我发现页面大小为1KB、因此 tFAW 为27、因为它是8位芯片。

对于 tRFC、我选择了260ns、因为单个芯片为4Gb。

您能不能指导我如何计算双芯片外壳的 EMIF 值?

我的客户现在无法访问 DDR3存储器、但我们还无法确定 EMIF 值。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si、您似乎已正确输入时序、但您可能未在"System Details"选项卡上正确填写 DDR 存储器规格。  对于您的客户选择的内存、它应该如下所示:

    详细信息 说明 单位
    6. Speed Bin (速度箱):数据速率 1866 Mt/s
    7. 密度(每个器件) 4. GB
    8. 行数 16. -
    9. 列数 10. -
    10. 组数 8. -
    11. Speed Bin (速度箱):CAS 延迟@ 1866MT/s 数据速率 13. ntCK
    12. 宽度(每个器件) 8.
    13. 平均定期刷新间隔 7800 ns

    这将修复电子表格中的红色单元格。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    这正是问题的关键。 根据您的建议进行了此修改、移除了红细胞、但我不确定这是否正确、因为通过合并2个裸片、该器件具有8Gb 密度和16位 I/F。

    我发现在您进行修改/不进行修改的情况下、EMIF 寄存器值没有差异、我的客户可以访问总共1GB 的512MB 区域。

    您是否认为应该修改哪些内容才能访问仍然为512MB 的 DDR 内存?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、我认为您可能已经选择了11列位、因为 DDR 数据表显示每个芯片1K 页大小(10列位)、但2个芯片将使其成为2K 页。  如果您将列位设置为11、这将配置2K 页大小。  尝试一下、让我知道这是否可行、以便我可以在文档中提及这种细节。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如以下 e2e 中所述、修改 DDR.c 后解决了此问题。

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/893158/3315182#3315182

    谢谢、此致、

    SI