主题中讨论的其他器件:DRA718
各位专家、您好!
我的定制板为 dra711、我在 IPU2上运行 VisionSDK、使用来自 A15的 vDRM get buffer、但显示 FPS 低于 DRA718、按以下:记录
10.033947 s: [显示]延迟、
10.034008 s: ****
10.034069 s: 本地链路延迟 :平均= 41us、最小= 30us、最大= 427 us、
10.034191 s: 源链路延迟:平均= 766us,最小= 7289us,最大= 16684us,
10.034313 s:
10.533489 s:=========================== 视频 vDRM =================================
10.533611 s: CPU [ 主机]、LinkID [96]、链路统计信息不可用!
10.533733 s: CPU [ 主机]、LinkID [0] 、链路统计信息不可用!
11.033581 s:
11.033672 s: ### CPU [IPU2] 、LinkID [10]、
11.033733秒:
11.033794 s: [ IPC_IN_0]链路统计、
11.033855秒: *********
11.033916 s:
11.033947 s: 经历时间 = 8190毫秒
11.034038秒:
11.034069 s: 获取完整 buf CB = 45.17 fps
11.034160 s: 空 buf CB = 44.93 fps
11.034221 s: 驱动器/通知 CB = 45.5 fps
11.034313 s:
11.034343: 输入统计、
11.034404 s:
11.034435 s: CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
11.034979 s: | FPS | FPS | FPS | FPS
11.034770秒: -------------------------------------------------------
11.034862秒: 0 | 45.17 0、0 0 45.17
----------------------------------------------------------------
您可以看到 FPS 仅为45、但在 dra718上运行的相同代码(仅 DDR 不同)可以达到52 FPS。
什么可能导致此问题?
此致!