This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01002:DRA711:VisionSDK IPU2运行速度不是很快

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/895573/tidep-01002-dra711-visionsdk-ipu2-not-run-very-fast

器件型号:TIDEP-01002
主题中讨论的其他器件:DRA718

各位专家、您好!

我的定制板为 dra711、我在 IPU2上运行 VisionSDK、使用来自 A15的 vDRM get buffer、但显示 FPS 低于 DRA718、按以下:记录

  10.033947 s: [显示]延迟、
   10.034008 s: ****
   10.034069 s: 本地链路延迟    :平均=    41us、最小=    30us、最大=   427 us、
   10.034191 s: 源链路延迟:平均=  766us,最小=  7289us,最大= 16684us,
   10.034313 s:
   10.533489 s:=========================== 视频 vDRM =================================
   10.533611 s: CPU [   主机]、LinkID [96]、链路统计信息不可用!
   10.533733 s: CPU [   主机]、LinkID [0] 、链路统计信息不可用!
   11.033581 s:
   11.033672 s: ### CPU [IPU2] 、LinkID [10]、
   11.033733秒:
   11.033794 s: [ IPC_IN_0]链路统计、
   11.033855秒: *********
   11.033916 s:
   11.033947 s: 经历时间      = 8190毫秒
   11.034038秒:
   11.034069 s: 获取完整 buf CB   = 45.17 fps
   11.034160 s: 空 buf CB  = 44.93 fps
   11.034221 s: 驱动器/通知 CB  = 45.5 fps
   11.034313 s:
   11.034343: 输入统计、
   11.034404 s:
   11.034435 s: CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
   11.034979 s:    | FPS    | FPS    | FPS         | FPS
   11.034770秒: -------------------------------------------------------
   11.034862秒:  0 |  45.17      0、0      0         45.17

----------------------------------------------------------------

您可以看到 FPS 仅为45、但在 dra718上运行的相同代码(仅 DDR 不同)可以达到52 FPS。

什么可能导致此问题?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    omapconf show opp

    在两个平台上运行上述命令并查看差异

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavirju、您好!

    [root@x ~]# omapconf show opp
    警告:芯片未被识别、在安全模式下运行(只允许平台通用功能)。
    在安全模式下禁用功能,抱歉...
    此致!