This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:为 single_cam 应用程序提供 PC 仿真器支持

Guru**** 2015290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/893778/processor-sdk-dra8x-tda4x-pc-emulator-support-for-single_cam-app

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

我已经尝试了 PC 仿真模式、并且已经验证了几个应用。 我在用户指南中看到、单摄像头 vpac 应用不支持此模式。 但是、在2A 的代码库中、我看到了支持 PC 仿真的宏。 那么、我们是否可以在 PC 仿真模式下测试单个摄像头应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不支持、单个凸轮示例不支持 PC 仿真模式。