您好!
我想从 NAND 引导。
我首先从 SD 卡引导。
但 SDK 05.03.00.07和06.03.00.106都无法检测 NAND
我尝试使用“nand bad”来检查 nand,但所有显示“no devices available”(没有可用设备)。
如何处理脱网 nand?
我使用 AM335x-EVM GP。
谢谢你。
===================================================================================================
SDK 05.03.00.07
U-Boot SPL 2018.01-g9d984f4548 (2019年4月06日- 07:42:30)
尝试从 MMC1引导
***警告- CRC 错误,使用默认环境
U-Boot 2018.01-g9d984f4548 (2019年4月06日- 07:42:30 +0000)
CPU:AM335X-GP 修订版2.1
型号:TI AM335x EVM
DRAM:1 GiB
NAND:0 MIB
MMC:OMAP SD/MMC:0
***警告- CRC 错误,使用默认环境
未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
NET:cpsw、USB_ether
按任意键停止自动引导:0
=> nand bad
无可用器件
=>
===================================================================================================================================
SDK 06.03.00.106
U-Boot 2019.01-gc14892445a-n脏(2020年11月15日- 13:11:35 +0800)
CPU:AM335X-GP 修订版2.1
型号:TI AM335x EVM
DRAM:1 GiB
NAND:0 MIB
MMC:OMAP SD/MMC:0
正在从 FAT 加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境
未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
NET:eth0:以太网@4a100000
警告:USB_Ether MAC 地址不匹配:
ROM 中的地址为:de:ad:be:ef:00:01
环境中的地址为0c:1c:57:08:2e:9e
,eth1:USB_ether
按任意键停止自动引导:0
=> nand bad
无可用器件
=>
Judy