This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:无法检测 AM335x-EVM 的 NAND

Guru**** 2541900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/967074/processor-sdk-am335x-cannot-detect-nand-for-am335x-evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

您好!

我想从 NAND 引导。  

我首先从 SD 卡引导。

但 SDK 05.03.00.07和06.03.00.106都无法检测 NAND

我尝试使用“nand bad”来检查 nand,但所有显示“no devices available”(没有可用设备)。

如何处理脱网 nand?

我使用 AM335x-EVM GP。

谢谢你。

===================================================================================================

SDK 05.03.00.07

U-Boot SPL 2018.01-g9d984f4548 (2019年4月06日- 07:42:30)

尝试从 MMC1引导

***警告- CRC 错误,使用默认环境

U-Boot 2018.01-g9d984f4548 (2019年4月06日- 07:42:30 +0000)

CPU:AM335X-GP 修订版2.1

型号:TI AM335x EVM

DRAM:1 GiB

NAND:0 MIB

MMC:OMAP SD/MMC:0

***警告- CRC 错误,使用默认环境

未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC

NET:cpsw、USB_ether

按任意键停止自动引导:0

=> nand bad

无可用器件

=>

===================================================================================================================================

SDK 06.03.00.106

U-Boot 2019.01-gc14892445a-n脏(2020年11月15日- 13:11:35 +0800)

CPU:AM335X-GP 修订版2.1

型号:TI AM335x EVM

DRAM:1 GiB

NAND:0 MIB

MMC:OMAP SD/MMC:0

正在从 FAT 加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境

未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC

NET:eth0:以太网@4a100000

警告:USB_Ether MAC 地址不匹配:

ROM 中的地址为:de:ad:be:ef:00:01

环境中的地址为0c:1c:57:08:2e:9e

,eth1:USB_ether

按任意键停止自动引导:0

=> nand bad

无可用器件

=>

Judy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的问题。 由于假期原因、回复将延迟至2021年1月4日所在的一周。

    您是否在器件树中配置了 GPMC/NAND?

    请在 E2E 论坛中搜索类似请求。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我将检查并等待。

    Judy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Judy:
    请参阅 CPLD/配置文件部分、了解如何通过 DIP 开关 SW8 (在 GP 子板的 LCD 下)选择所需的外设。


    例如、配置文件0 (SW8[4:1]= OFF)是选择 NAND 的选项之一。
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢你的帮助。

     我感觉非常奇怪、有时我可以检测 NAND、但有时我无法使用相同的软件

     是否可能、它可能是硬件的原生程序?

     我应该检查哪个部分?

    Judy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Judy:
    硬件可能导致间歇性问题。
    您是否有其他电路板可供查看?
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我将进行检查、现在我关闭该线程。

    Judy