Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好:
我使用的是 TDA2X,VSDK0205。文件"VisionSDK_SurroundView_DemoSetUpGuide.pdf" (@page10):
"
6.在运行时,这些映像需要从 DDR 存储器转储
演示、使用以下步骤:
a.在调试模式下构建 IPU1_0的代码(通过 Rules.make 进行控制)
b.以正常方式运行演示
c.在函数内部的 return 语句中在 IPU1_0 CPU 上插入断点
文件中存在 SyncLink_makeCompositeBuffer ()
\vision_sdk_02_02_xx_xx\vision_sdk\src\links_common\sync-Link
_tsk.c
d.点击断点后、将 pSysCompBuf 拖动到 CCS 的监视窗口
e.检查 pSysCompBuf -> numFrames 的值。 如果不是4,那么就这么做吧
自由运行、直到它再次使用 pSysCompBuf 的值达到此断点
->数码相框为4。
"
在该示例中、断点显示在提示位置。 我是否需要首先下载".xa15fg.xem4.xe66"相关核心文件?
我是否需要为每个内核编辑.gel 文件?
我只下载了.xem4文件、无法停止到断点。 请告诉我此操作的详细步骤。THx!