This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:TDA4VM RTOS SDK 生成错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/965507/processor-sdk-dra8x-tda4x-tda4vm-rtos-sdk-build-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

大家好、团队成员

我正在使用 PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_00_11来构建库和示例。 但我遇到了一些问题。

构建环境:Windows 10

SDK 版本: PROCESSOR-SDK-RTOS 07_00_00_11

问题1:

SDK_RTOS_07_00_0_11安装在 c:/ti/默认文件夹下、

我参考下面的 PRSDK 用户指南构建章节、 其中包含2个链接、并使用 gmake 在 Windows 中编译、

文件:///C:/ti/pdk_jacinto_07_00_00/docs/userguide/getting_started.html #build-steps

 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_overview.html#building-pdk-using-gmake-in-windows-environment

1)设置 构建环境


对于 pdk_SOC 定义、根据 pdksetupenv.bat 中的源代码、如果没有定义、Jacinto 系列将命名为 am65xx、这是正确的吗?

其他配置和路径正确。

2) gmake  

gmake -s pdk_libs_allcore Board=j721e_evm

前面的步骤可以成功构建 AM3x/AM4x/AM5x。 我还尝试设置 PC 环境变量、但仍然失败。

问题2:

  Linux ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11-linux-x64-installer.run 中只有 RTOS SDK 安装程序文件 在 RTOS SDK 07010011中、我们将来是否会有与以前版本相同的 Windows RTOS SDK? 以上问题#1 RTOS SDK 在 Windows 中运行

谢谢。