主题中讨论的其他器件: AM3715
大家好、
我正在使用 OMAP3530进行新设计。 我不想放置需要分离 RAM 和 NAND 闪存的 POP 存储器。 我可以在设计中使用哪种可用的 RAM 和 NAND 闪存? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不知道有关从 OMAP3530迁移到 AM335x 或 AM437x 的任何文档、但以下链接提供了 AM335x 和 AM437x 器件系列的详细信息。
Brad、
我知道。 但我们现在将 OMAP3530用于我们的生产。 为此、我们需要使用分离的 NADN 闪存和 DDR RAM、而不是 POP 存储器。 如果我们转向 AM335X、则意味着我们需要重新设计所有硬件/固件/软件、除非 OMAP3530即将停产、否则我们不想这样做。
我想知道我是否可以在 OMAP3530中使用 MT46H32M32LFB5-5 IT:B TR 和 MT29F2G16ABBEAHC-AIT:E TR。
谢谢、
Kevin
请回答这两个问题吗?
1. OMAP3530是否即将停产?
2.我可以在 OMAP3530中使用 MT46H32M32LFB5-5 IT:B TR 和 MT29F2G16ABBEAHC-AIT:E TR 吗?
谢谢、
Kevin
[引用用户="Kevin wang1"]
1. OMAP3530 是否即将停产?
[/报价]
我们不会出于便利目的而淘汰器件。 只要客户继续订购此器件、我们就会尽力继续制造该器件。 以下网址对其进行了更详细的介绍:https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html
[引用 user="Kevin wang1">2. 我可以在 OMAP3530中使用 MT46H32M32LFB5-5 IT:B TR 和 MT29F2G16ABBEAHC-AIT:E TR 吗?[/引述]
请与您的内存供应商合作以确定兼容性。