This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP3530:用于 OMAP3530的可用内存 RAM 和闪存

Guru**** 1587505 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP3530, AM3715
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/966357/omap3530-available-memory-ram-and-flash-for-omap3530

器件型号:OMAP3530
主题中讨论的其他器件: AM3715

大家好、

 我正在使用 OMAP3530进行新设计。 我不想放置需要分离 RAM 和 NAND 闪存的 POP 存储器。 我可以在设计中使用哪种可用的 RAM 和 NAND 闪存? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TI 不为新项目(如新内容或软件更新)提供持续的设计支持。 如果可用、您将在产品文件夹中找到相关的配套资料、软件和工具。 您还可以在此论坛上搜索存档信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OMAP3530对 CPU 的软件投入最少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我假设您使用 Linux、所有 Sitara 处理器都受处理器 SDK Linux 软件包的支持、该软件包具有统一的 U-Boot/Linux、因此所有 Sitara 处理器的软件移植工作应该非常接近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以迁移到 AM3730。 但同样的问题是、我可以使用什么存储器? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    与 OMAP3530类似、AM3730的设计支持有限。

    请考虑 AM335x 或 AM437x 器件系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何有关 OMAP3530至 AM335X 或 AM437X 的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道有关从 OMAP3530迁移到 AM335x 或 AM437x 的任何文档、但以下链接提供了 AM335x 和 AM437x 器件系列的详细信息。

    https://www.ti.com/product/AM3352

    https://www.ti.com/product/AM4372

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向我的主管报告这种情况。 但是、我仍然需要知道我们是否要保留 OMAP3530、有哪些可用存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的查询已分配给硬件专家。 但由于美国的假期,反应将会推迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    如 Bin 所述、我目前不建议开始全新的 OMAP3530/AM3715设计。  您最好改用 AM335x。  引脚分配大不相同、但底层 Cortex A8和 GPU 与 OMAP3非常相似。  AM335x 支持 DDR3L、与 LPDDR 相比、采购更容易。

    此致、
    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

     我知道。 但我们现在将 OMAP3530用于我们的生产。 为此、我们需要使用分离的 NADN 闪存和 DDR RAM、而不是 POP 存储器。 如果我们转向 AM335X、则意味着我们需要重新设计所有硬件/固件/软件、除非 OMAP3530即将停产、否则我们不想这样做。

     我想知道我是否可以在 OMAP3530中使用 MT46H32M32LFB5-5 IT:B TR 和 MT29F2G16ABBEAHC-AIT:E TR。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Kevin wang1"]我们要使用分离的 NADN 闪存和 DDR RAM 来代替 POP 内存。 如果我们转向 AM335X、则意味着我们需要重新设计所有硬件/固件/软件、

    侵入性较低的方法可能是迁移到具有非 POP LPDDR 的 AM3715 CUS 封装。  但是、TI 的支持将非常有限、因此在使用这些旧得多的器件时、您必须进行这种权衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答这两个问题吗?

    1. OMAP3530是否即将停产?

    2.我可以在 OMAP3530中使用 MT46H32M32LFB5-5 IT:B TR 和 MT29F2G16ABBEAHC-AIT:E TR 吗

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Kevin wang1"]

    1. OMAP3530 是否即将停产?

    [/报价]

    我们不会出于便利目的而淘汰器件。  只要客户继续订购此器件、我们就会尽力继续制造该器件。   以下网址对其进行了更详细的介绍:https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    [引用 user="Kevin wang1">2. 我可以在 OMAP3530中使用 MT46H32M32LFB5-5 IT:B TR 和 MT29F2G16ABBEAHC-AIT:E TR 吗?[/引述]

    请与您的内存供应商合作以确定兼容性。