This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:共享 RAM L3存储器数据损坏

Guru**** 2922800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/963553/omap-l138-shared-ram-l3-memory-data-corruption

器件型号:OMAP-L138

您好!

我们在共享存储器位置的起始地址遇到数据损坏。 是否有关于保留的相邻地址空间0x68008000-0x7FFFFFFF 中发生的情况的任何文档

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不记录保留的存储器位置-在某些情况下、可能没有任何内容、而在其他情况下、可能有一些内容需要内部器件测试。 在任何情况下、我们都不建议读取或写入任何这些保留位置、因为这可能会导致未定义的行为。  

    此致、
    Sahin