This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:TIDL 模型导入错误- YLOTV3

Guru**** 2013480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/964607/processor-sdk-dra8x-tda4x-tidl-model-import-error---yolov3

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

如下所示、在导入 yolov3的 TIDL 模型时发生错误。 参数中是否有任何错误设置或其他设置必须检查?

PSDK RTOS 版本为7.01.00。

--------------------------------------------------

TF 模型(Proto)文件 :./../test/testvecs/models/public/tensorflow/yolo_v3/yolo.pb  

TIDL 网络文件     :./../test/testvecs/config/tidl_models/tensorflow/yolo_v3.bin  

TIDL IO 信息文件     :./../test/testvecs/config/tidl_models/tensorflow/yolo_io_v3_  

 现在不支持 TF 运算符最大值。  通过

现在不支持 TF 运算符最大值。  通过

现在不支持 TF 运算符最大值。  通过

现在不支持 TF 运算符 Const。  通过

[libprotobuf fatal /home/user/tools/protobuf-3.5.1/src/google/protobuf/repeated_field.h:1522] check failed:(index)<(curry_size_):

抛出“google:protobuf::FatalException”实例后调用终止

 what(): 检查失败:(index)<(current_size_):

--------------------------------------------------

${TIDL_INSTALL_PATH}/ti_dl/test/testvecs/config/import/public/tensorflow/my_tidl_import_yolov3.txt

modelType          = 1.

inputNetFile       ="../../test/testvecs/models/public/tensorflow/yolo_v3/yolo.pb

outputNetFile      ="../../test/testvecs/config/tidl_models/tensorflow/yolo_v3.bin

outputParamsFile   ="../../test/testvecs/config/tidl_models/tensorflow/yolo_io_v3_

numParamBits       = 8

numFeatureBits     = 8

量化样式  = 2

inQuantFactor      = 1.0

InElementType      = 0

InWidth            = 512

InHeight           = 512

inNumChannels      = 1.

folddBnInConv2D     = 1.

foldPreBnConv2D    = 1.

#metaArchType       = 0

#metaLayersNamesList =

#inDataNamesList    =

#outDataNamesList   =

inYuvFormat        =-1

此致、

Takeo