This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK574:在 am572x 中、IPU 能否从 A15单独启动?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/961090/tmdsidk574-in-am572x-can-ipu-start-separately-from-a15

器件型号:TMDSIDK574

你好!
关于 am572x。

双核 Cortex-M4分别存在于 PRU-ICSS 和2 IPU (IPU1和 IPU2)中:
www.ti.com/.../functional-block-diagram-int-sprs915-func


根据 AM572x 数据表、IPU 的输入时钟名称在 PRCM 中为 IPUx_GFCLK。
在"时钟树工具"程序中、IPU 有2种模式:
自动模式。
2.禁用模式。

问题1:
这是否意味着加电后:
-模式为自动。
-IPU 时钟打开。

问题2:
IPU 能否与 A15分开启动?

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!
    我的问题是否清晰?
    有什么能为你效劳的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、在硬件中不启用 IPU。  A15上的软件用于引导加载 IPU 并从复位中释放 IPU 以开始代码执行。  您应该使用 TI 提供的 SDK 来实现此目的。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、您好!
    感谢您的回答!

    我将使用 SDK Linux RT:TI-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-06.xx。

    加载和运行 M4固件的最快方法是"早期启动"吗?

    此致、
    Aleksey VV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    在 am572x 中下载和运行 M4固件的最快方法是什么?

    此致、
    Aleksey VV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的最终用例是什么? 您只是想引导 M4吗?

    Cortex 上的操作系统如何?

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    葡萄园,嗨!

    A15运行 HLOS Linux RT (来自 ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-06.xx)、同时 将固件加载到 M4。

    M4固件是 RTOS。

    此致、
    Aleksey VV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aleksey、

    使用 SDK、在 SPL 阶段尽早加载 IPU 固件的情况下进行早期引导应该会非常快速。
    您的时序要求是什么?

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Keerty、

    我需要在1秒内下载并运行 M4固件。

    在 SDK 6.03中、有 u-boot 版本2019.01。
    接受:
    processors.wiki.ti.com/.../Early_Boot_and_Late_Attach_in_Linux
    我必须从以下位置下载并安装补丁:
    processors.wiki.ti.com/.../File:0001-u-boot-configs-Enable-configs-for-Early-boot-support.zip
    但 zip 修补程序的 URL 链接不正确:
    未找到
    请求的 URL /images/e/e9/0001-u-boot-configs-Enable-configs-for-Early-boot-support.zip
    未在此服务器上找到。

    此致、
    Aleksey VV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在与同事合作解决此问题、并尽快告知您。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附加缺失的文件: e2e.ti.com/.../8484.0001_2D00_u_2D00_boot_2D00_configs_2D00_Enable_2D00_configs_2D00_for_2D00_Early_2D00_boot_2D00_support.zip

    谢谢

    加维拉尤