This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用不同的物体检测模型

Guru**** 2540500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/961433/tda4vm-using-a-different-object-detection-model

器件型号:TDA4VM

我们正在尝试使用我们自己的模型、该模型使用毫米波检测、而不是对 app_tidl_od_cam 使用 peelenet。 我从 onnx 模型生成了 onnx 模型和二进制文件。 当我尝试在电路板上运行 vx_app_tidl_od_cam 时、我会遇到分段故障。 我们无法理解造成这种情况的原因。 运行的日志为:

Root@J7-EVM:/opt/vision_apps。#./vx_app_linux_arm_remote_log.out 和./vx_app_tidl_od_cam.out --cfg app_tidl_od_cam.cfg
[2] 1597
应用程序:初始化... !!!
MEM:初始化... !!!
MEM:已初始化的 DMA 堆(FD=4)!!!
MEM:初始化... 完成了!!!
IPC:初始化... !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:### CPU 频率 、 
[MCU2_0] 0.000000 s:应用程序:初始化... !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[20.04.1-v2020.04a (极好的 LA]
[MCU2_0] 0.000000 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x14
[MCU2_0] 0.000000 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.0
[MCU2_0] 0.000000 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:uDMA:初始化... !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:MEM:初始化... !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ d2800000、大小为16777216字节!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:MEM:创建的堆(DDR_NON_CACHE_ME、id=5、flags=0x00000000)@ ce000000、大小为67108864字节!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:FVID2:初始化... !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:FVID2:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:初始化... !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块= 290 state=2
[MCU2_0] 0.000000 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 0.000000 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块= 48 state=2
[MCU2_0] 0.000000 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 0.000000 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=305 state=2
[MCU2_0] 0.000000 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:DOF Init…… !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:DOF Init…… 完成了!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:LDC 初始化... !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:LDC 初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:MSC Init…… !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:MSC Init…… 完成了!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:NF 初始化... !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:NF 初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:SDE Init…… !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:SDE Init…… 完成了!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:VISS Init…… !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:VISS Init…… 完成了!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:VDEC Init... !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:VDEC Init... 完成了!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:VENC 初始化... !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:VENC 初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:VHWA:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:IPC:初始化... !!!
[MCU2_0] 0.000000 s:IPC:5个 CPU 参与 IPC!!!
[MCU2_0] 0.000000 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[MCU2_0] 18.666214 s:IPC:HLOS 已准备就绪!!!
[MCU2_0] 18.671174 s:IPC:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.671232 s:应用程序:与4个 CPU 同步... !!!
[MCU2_0] 18.671267 s:应用程序:与4个 CPU 同步... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.671293 s:remote_service:初始化... !!!
[MCU2_0] 18.672651 s:REMOTE 服务:INIT... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.672720 s:ETHFW:初始化... !!!
[MCU2_0] 18.834392 s:ETHFW:版本:0.01.01
[MCU2_0] 18.83463s:ETHFW:构建日期:2020年11月30
日[MCU2_0] 18.834491 s:ETHFW:构建时间:16:19:11
[MCU2_0] 18.834514 s:ETHFW:提交 SHA:
[MCU2_0] 18.834538 s:ETHFW:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.834563 s:ETHFW:删除服务器 Init ... !!!
[MCU2_0] 18.878610 s:ETHFW:删除服务器 Init ... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.878689 s:DSS:初始化... !!!
[MCU2_0] 18.878717 s:DSS:显示类型为 eDP!!!
[MCU2_0] 18.878741 s:DSS:SoC 初始化... !!!
[MCU2_0] 18.878759:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=152 state=2
[MCU2_0] 18.878954:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 18.878987 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块= 297 state=2
[MCU2_0] 18.879241 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 18.879266 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=151 state=2
[MCU2_0] 18.879447 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 18.879472 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkParent 模块=152 clk=9 parent=11
[MCU2_0] 18.879558 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkParent 成功
[MCU2_0] 18.879612 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkParent 模块=152 clk=13 parent=18
[MCU2_0] 18.879715 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkParent 成功
[MCU2_0] 18.879743 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkParent 模块=152 clk=1 parent=2
[MCU2_0] 18.879828 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkParent 成功
[MCU2_0] 18.879855 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkFreq MODULE=152 clk=1 freq=148500000
[MCU2_0] 18.882534 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkFreq Success
[MCU2_0] 18.882568 s:SCICLIENT:Sciclient_pmModuleClkRequest 模块=152 clk=1 state=2 flag=0
[MCU2_0] 18.882672 s:SCICLIENT:Sciclient_pmModuleClkRequest 成功
[MCU2_0] 18.882704 s:DSS:SoC 初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.882728 s:DSS:板初始化... !!!
[MCU2_0] 18.882746 s:DSS:板初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.900432 s:DSS:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.900501 s:vx_zone_init:启用
[MCU2_0] 18.900527 s:vx_zone_error:Enabled
[MCU2_0] 18.900548 s:VX_ZARE_WARNING:启用
[MCU2_0] 18.904050 s:vx_zone_init:[TIvxInit:71]初始化完成!!!
[MCU2_0] 18.904095 s:应用:OpenVX 目标内核初始化... !!!
[MCU2_0] 18.911431 s:APP:OpenVX 目标内核初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.911489 s:CSI2RX:初始化... !!!
[MCU2_0] 18.911511 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=25 state=2
[MCU2_0] 18.911636 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 18.911674 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=26 state=2
[MCU2_0] 18.911819 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 18.911846 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=27 state=2
[MCU2_0] 18.911984 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 18.912009 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=147 state=2
[MCU2_0] 18.912094 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 18.912119 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=148 state=2
[MCU2_0] 18.912204 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 18.912923 s:CSI2RX:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.912972 s:CSI2TX:初始化... !!!
[MCU2_0] 18.912994 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=25 state=2
[MCU2_0] 18.913077 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 18.913103 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块= 28 state=2
[MCU2_0] 18.913243 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 18.913266 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState module=296 state=2
[MCU2_0] 18.913376 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
[MCU2_0] 18.913992 s:CSI2TX:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.914038 s:ISS:初始化... !!!
[MCU2_0] 18.914064 s:在位置0
[MCU2_0]处找到传感器 IMX390-UB953_D3 18.914097 s:在位置1处找到传感器 AR0233-UB953_MARS
[MCU2_0] 18.914125 s:在位置2处找到传感器 AR0820-MAX9295
[MCU2_0] 18.914151 s:在位置3处找到传感器 UB9702_testPattern
[MCU2_0] 18.914177 s:IssSensor_Init... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.914256 s:VissRemoteServer_Init... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.914310 s:IttRemoteServer_Init... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.914337 s:uDMA 副本:初始化... !!!
[MCU2_0] 18.915623 s:uDMA 副本:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.915677 s:应用程序:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.915702 s:应用程序:运行... !!!
[MCU2_0] 18.915721 s:IPC:正在启动回波测试...
[MCU2_0] 18.917684 s:应用程序:运行... 完成了!!!
[MCU2_0] 18.918926 s:IPC:回波状态:mpu1_0[x] MCU2_0[s] C66X_1[] C66X_2[P] C7X_1[.]
[MCU2_0] 18.919161 s:IPC:回波状态:mpu1_0[x] MCU2_0[s] C66X_1[P] C66X_2[P] C7X_1[]
[MCU2_0] 18.919288 s:IPC:回波状态:mpu1_0[x] MCU2_0[s] C66X_1[P] C66X_2[P] C7X_1[P]
[MCU2_0] 125.582788 s:ImageSensor_RemoteServiceHandler:IM_SENSOR_CMD_CREATE [MC58X_1]C MCU2-1258932][MCU2-32_0

= 1258932][MCU2-32_0]R = 125894_229932_229932][MCU2-24_0_229932][MCU2-24_0_228032_229932_0_229932][MCUAR-024_0_229932][MCU2-24_0_228032_228032_228032_228032_2280]

索引为3的传感器= UB9702_testPattern
[MCU2_0] 125.583123 s:ImageSensor_RemoteServiceHandler:IM_SENSOR_CMD_QUERY
[MCU2_0] 125.583170 s:IMX390-UB953_D3的接收查询
[MCU2_0]125.591924 s:ImageSensor_MCU2_1260_MCU2_MCU2_IM80:0x99_MCU2_IM80_IM80_IM80_IM80_IM80_MC12_MC80_MC12_MC80_MCU_IM80_IM80_IM80_IM80_MC12_MC80_MCU_MC12_MC80_MC80_MC12_MC80_MCU_IM80_MC12_MC80_MCU_MC12_MC80_MC12_MC80_MCU_MC12_MC80_MCU_MC12_MC80_MCU_MC12



UB960配置启动
[MCU2_0] 127.59691 s:UB960配置[MCU2_0] 127.510894 s 结束
:ImageSensor_RemoteServiceHandler:IM_SENSOR_CMD_CONFIG
[MCU2_0] 127.59644 s:应用程序请求的功能= 0x158
[MCU2_0]
[MCU2_0] 0x510982脚本:[MCU21062U_UUUUU0:127.960_0_CMUCC602U0:[MCUCC602U0:0x960_CMUCC262U0脚本
:0x960_02_0_CMU_0]

128.752I2cAddr = 0x3D
[MCU2_0] 127.750783 s:UB960配置启动
[MCU2_0] 127.990638 s:UB960配置结束
[MCU2_0] 127.990691 s:配置摄像机# 0
[MCU2_0] ub990721 s:slaveAddr 0x953969_0 [MCU64_0]0x9903602s:

配置成像仪:0x99657212_0] 0x9903602s。 请等待完成
[MCU2_0] 186.791597 s:IMX390配置完成
[MCU2_0] 186.791661 s:IM_SENSOR_CMD_CONFIG 返回状态= 0
[C6X_1] 3.613381 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 3.613414 s:### CPU 频率 、 
[C6X_1] 3.613427 s:应用程序:初始化... !!!
[C6X_1] 3.613434 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[C6X_1] 3.613507 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[20.04.1-v2020.04a (极好的 LLA]
[C6X_1] 3.613520 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x14
[C6X_1] 3.613529 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.0
[C6x_1 ] 3.613538 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 3.613546 s:uDMA:初始化... !!!
[C6X_1] 3.614462 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 3.614485 s:MEM:初始化... !!!
[C6X_1] 3.614497 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ d4000000、大小为16777216字节!!!
[C6X_1] 3.614514 s:MEM:创建的堆(L2_MEM、id=2、flags=0x00000001)@ 800000、大小为229376字节!!!
[C6X_1] 3.614529 s:MEM:创建的堆(DDR_Scrate_MEM、id=4、flags=0x00000001)@ d5000000、大小为50331648字节!!!
[C6X_1] 3.614544 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 3.614552 s:IPC:初始化... !!!
[C6X_1] 3.614563 s:IPC:5个 CPU 参与 IPC!!!
[C6X_1] 3.614576 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[C6X_1] 16.642417 s:IPC:HLOS 已准备就绪!!!
[C6X_1] 16.645993 s:IPC:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 16.646024 s:应用程序:与4个 CPU 同步... !!!
[C6X_1] 18.671266 s:应用程序:与4个 CPU 同步... 完成了!!!
[C6X_1] 18.671276 s:remote_service:初始化... !!!
[C6X_1] 18.671812 s:remote_service:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 18.671855 s:vx_zone_init:启用
[C6x_1 ] 18.671865 s:vx_zone_error:Enabled
[C6x_1 ] 18.671874 s:vx_zone_warning:Enabled
[C6x_1 ] 18.672700 s:vx_zone_init:[TIvxInit:71]初始化完成!!!
[C6X_1] 18.672715 s:APP:OpenVX 目标内核初始化... !!!
[C6X_1] 18.673000 s:应用:OpenVX 目标内核初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 18.673017 s:uDMA 副本:初始化... !!!
[C6X_1] 18.674891 s:uDMA 副本:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 18.674909 s:应用程序:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 18.675275 s:应用程序:运行... !!!
[C6X_1] 18.675286 s:IPC:正在启动回波测试...
[C6X_1] 18.676259 s:应用程序:运行... 完成了!!!
[C6X_1] 18.676591 s:IPC:回波状态:mpu1_0[x] MCU2_0[x] C66X_1[s] C66X_2[x] C7X_1[P]
[C6X_1] 18.676799 s:IPC:回波状态:mpu1_0[x] MCU2_0[x] C66X_1[s] C66X_2[P] C7X_1[P]
[C6X_1] 18.918753 s:IPC:回波状态:mpu1_0[x] MCU2_0[P] C66X_1[s] C66X_2[P] C7X_1[P]
[C6X_2] 3.701162 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 3.701195s:### CPU 频率 、 
[C6X_2] 3.701208 s:应用程序:初始化... !!!
[C6X_2] 3.701216 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[C6X_2] 3.701290 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[20.04.1-v2020.04a (极好的 LLA]
[C6X_2] 3.701302 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x14
[C6X_2] 3.701311 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.0
[C6X_2] 3.701321 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 3.701330 s:uDMA:初始化... !!!
[C6X_2] 3.702255 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 3.702281 s:MEM:初始化... !!!
[C6X_2] 3.702292 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ d80000、大小为16777216字节!!!
[C6X_2] 3.702309 s:MEM:创建的堆(L2_MEM、id=2、flags=0x00000001)@ 800000、大小为229376字节!!!
[C6X_2] 3.702324 s:MEM:创建的堆(DDR_Scrate_MEM、id=4、flags=0x00000001)@ d9000000、大小为50331648字节!!!
[C6X_2] 3.702340 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 3.702348 s:IPC:初始化... !!!
[C6X_2] 3.702360 s:IPC:5个 CPU 参与 IPC!!!
[C6X_2] 3.702372 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[C6X_2] 17.274335 s:IPC:HLOS 已准备就绪!!!
[C6X_2] 17.277878 s:IPC:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 17.909 277s:应用程序:与4个 CPU 同步... !!!
[C6X_2] 18.671266 s:应用程序:与4个 CPU 同步... 完成了!!!
[C6X_2] 18.671277 s:remote_service:初始化... !!!
[C6X_2] 18.671819 s:remote_service:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 18.671863 s:vx_zone_init:启用
[C6x_2 ] 18.671872 s:vx_zone_error:Enabled
[C6x_2 ] 18.671881 s:vx_zone_warning:Enabled
[C6x_2 ] 18.672699 s:vx_zone_init:[TIvxInit:71]初始化完成!!!
[C6X_2] 18.672715 s:APP:OpenVX 目标内核初始化... !!!
[C6X_2] 18.673006 s:APP:OpenVX 目标内核初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 18.673026 s:uDMA 副本:初始化... !!!
[C6X_2] 18.675015 s:uDMA 副本:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 18.675033 s:应用程序:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 18.675412 s:应用程序:运行... !!!
[C6X_2] 18.675422 s:IPC:正在启动回波测试...
[C6X_2] 18.676484 s:应用程序:运行... 完成了!!!
[C6X_2] 18.676808 s:IPC:回波状态:mpu1_0[x] MCU2_0[x] C66X_1[P] C66X_2[s] C7X_1[]
[C6X_2] 18.676839 s:IPC:回波状态:mpu1_0[x] MCU2_0[x] C66X_1[P] C66X_2[s] C7X_1[P]
[C6X_2] 18.918780 s:IPC:回波状态:mpu1_0[x] MCU2_0[P] C66X_1[P] C66X_2[s] C7X_1[P]
[C7x_1 ] 3.856094 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 3.856118 s:### CPU 频率 、 
[C7x_1 ] 3.856136 s:应用程序:初始化... !!!
[C7x_1 ] 3.856144 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[C7x_1 ] 3.856203 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[20.04.1-v2020.04a (极好的 LLA]
[C7x_1 ] 3.856217 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x14
[C7x_1 ] 3.856228 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.0
[C7x_1 ] 3.856238 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 3.856247 s:uDMA:初始化... !!!
[C7x_1 ] 3.856380 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 3.856392 s:MEM:初始化... !!!
[C7x_1 ] 3.856404 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ dc000000、大小为268435456字节!!!
[C7x_1 ] 3.856426 s:MEM:创建的堆(L3_MEM、id=1、flags=0x00000001)@ 70020000、大小为8159232字节!!!
[C7x_1 ] 3.856444 s:MEM:创建的堆(L2_MEM、id=2、flags=0x00000001)@ 64800000、大小为491520字节!!!
[C7x_1 ] 3.856461 s:MEM:创建的堆(L1_MEM、id=3、flags=0x00000001)@ 64e00000、大小为16384字节!!!
[C7x_1 ] 3.856478 s:MEM:创建的堆(DDR_Scrate_MEM、id=4、flags=0x00000001)@大小为251658240字节的 ec000000!!!
[C7x_1 ] 3.856497 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 3.856505 s:IPC:初始化... !!!
[C7x_1 ] 3.856515 s:IPC:5个 CPU 参与 IPC!!!
[C7x_1 ] 3.856530 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[C7x_1 ] 17.910304 s:IPC:HLOS 准备就绪!!!
[C7x_1 ] 17.912469 s:IPC:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 17.912482 s:应用程序:正在与4个 CPU 同步... !!!
[C7x_1 ] 18.671267 s:应用程序:与4个 CPU 同步... 完成了!!!
[C7x_1 ] 18.671284 s:remote_service:初始化... !!!
[C7x_1 ] 18.671543 s:remote_service:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 18.671599 s:vx_zone_init:启用
[C7x_1 ] 18.671612 s:vx_zone_error:Enabled
[C7x_1 ] 18.671623 s:vx_zone_warning:Enabled
[C7x_1 ] 18.671820 s:vx_zone_init:[TIvxInit:71]初始化完成!!!
[C7x_1 ] 18.671833 s:app:OpenVX 目标内核初始化... !!!
[C7x_1 ] 18.671921 s:应用:OpenVX 目标内核初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 18.671939 s:应用程序:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 18.671951 s:应用程序:运行... !!!
[C7x_1 ] 18.671959 s:IPC:正在启动回波测试...
[C7x_1 ] 18.672393 s:应用程序:运行... 完成了!!!
[C7x_1 ] 18.676605 s:IPC:回波状态:mpu1_0[x] MCU2_0[x] C66X_1[P] C66X_2[x] C7X_1[s]
[C7x_1 ] 18.676828 s:IPC:回波状态:mpu1_0[x] MCU2_0[x] C66X_1[P] C66X_2[P] C7X_1[s]
[C7x_1 ] 18.918814 s:IPC:回波状态:mpu1_0[x] MCU2_0[P] C66X_1[P] C66X_2[P] C7X_1[s]
IPC:init ... 完成了!!!
远程服务:初始化... !!!
远程服务:初始化... 完成了!!!
应用程序:初始化... 完成了!!!
215.332899 s:vx_zone_init:Enabled
215.332907 s:vx_zone_error:Enabled
215.332911 s:vx_zone_warning:Enabled
215.333296 s:vx_zone_init:[TIvxInit:71] Initialization Done!!
215.333417 s:vx_zone_init:[TIvxHostInit:48]主机初始化已完成!!!
215.333521 s:ISS:枚举传感器... !!!
215.333918 s:ISS:枚举传感器... 找到0:IMX390-UB953_D3
215.333932 s:ISS:枚举传感器... 找到1:AR02333-UB953_MARS
215.333937 s:ISS:枚举传感器... 查找范围2:AR0820-MAX9295
215.333941 s:ISS:枚举传感器... 找到3:UB9702_testPattern
Sensor Selected:IMX390-UB953_D3
查询 IMX390-UB953_D3
215.333951 s:ISS:查询传感器[IMX390-UB953_D3]... !!!
215.334149 s:ISS:查询传感器[IMX390-UB953_D3]... 完成了!!!
215.3348s:ISS:正在初始化传感器[IMX390-UB953_D3],正在执行 IM_SENSOR_CMD_PWRON ... !!!
[MCU2_0] 215.333647 s:ImageSensor_RemoteServiceHandler:IM_SENSOR_CMD_CREATE
[MCU2_0] 215.333738 s:索引为0 = IMX390-UB953_D3
[MCU2_0] 215.333775 s:索引为1 = AR0233-UB953_MARS = MC15.33402_0


=传感器参考为 MCU215.33402_0:[MCU2_MARS = MC802_SENSOR_SENSOR_MC802LSR LSR LSR LSR LS215.33402LSR LSR LSR LSR = MC802LS2LS2LS2LSR LSR LSR LS215.33923_MC802LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR = MC15.33402LSR LSR LSR LSR LS2LS2LS2LS
IMX390-UB953_D3 [MCU2_0]
215.334915 s 的接收查询:ImageSensor_RemoteServiceHandler:IM_SENSOR_CMD_PWRON
[MCU2_0] 215.334973 s:IM_SENSOR_CMD_PWRON:CHANGE_MASK = 0x1 [MCU2_0]215.3349602s

:0x38602_IMUMCUx389602_MCUx38602_S:0x38932_MCUSS_MCUSS_MCUCC3:0x389602LSB = 0x396_MCU_MCU_CMD0:0x38932_MCUSS_MCUCC3_CMD2_MCUCC32_CMD0:0x38602_MCUCC3_CMD2_MCUCC3_MCU32_CMD0:0x38602_MCU

!!!
[MCU2_0] 217.253690 s:UB960配置结束
[MCU2_0] 217.253936 s:ImageSensor_RemoteServiceHandler:IM_SENSOR_CMD_CONFIG
[MCU2_0] 217.253987 s:应用请求的功能= 0x158
[MCU2_0]
[MCU2_0] 217.254024][MCU24:0x960U24_U24_C 脚本
末尾:[MCU24_MCU24:0x9602U24:2U24_02602U24]

Ubdr I2cAddr = 0x3D
[MCU2_0] 217.493782 s:UB960配置开始
[MCU2_0] 217.733650 s:UB960配置结束
[MCU2_0] 217.733703 s:配置摄像机编号0
[MCU2_0] 217.733753 s:Ub953配置启动:0x993s
:UMCU210048配置
终端[MCU2ADDR_0] 请等待
它完成276.535791 s:ISS:正在初始化传感器[IMX390-UB953_D3]... 完成了!!!
[MCU2_0] 276.535601 s:IMX390配置完成
[MCU2_0] 276.535664 s:IM_SENSOR_CMD_CONFIG 返回状态= 0
分频输出1宽度= 512分频

输出1高度= 512分频输出2宽度= 1024


分段输出2高度= 512计算校验和、位于0x0000FFFFB38EF340、大小= 259484内核故障

如果您需要我提供的更多信息、请告诉我。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 版本?

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    我们将使用与 D3 Engineering 的工程版本集成的 SDK 7.0。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    我们使用的是 D3 Engineering 的 SDK 7.0。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 版本为7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    有关此问题的任何更新、您可以查看此错误、因为我们在下周的截止日期已过紧。

    此致、

    Nikhil