This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 专家:
我们发现有时系统出现故障。 无法在屏幕上观看视频。
在系统中添加大量日志后:
静态空 ivahd_boot (void) //#ifdef system_debug_IVA_PRCM VPS_printf (" IVA_PRCM:IVA_PRCM:正在引导 IVAHD...开始!!!"); //#endif // I = 0; while ((((CM_IVAHD_CLKSTCTRL)& 0x100)&~0x100){ if ((I % 10000)==0) { VPS_printf (" IVA_PRCM:CM_IVAHD_CLKSTCTRL=0x%x\n"、CM_IVAHD_CLKSTDEV_VIVF+);#IVACT_PRCM+! !!!!!!!!! !!!!!!!!!
日志中特别注意的事项:
[2020/05/27_22:24:32|346][host][IPU1-0] 0.862990 s:IVA_PRCM:IVA_PRCM:引导 IVAHD...开始!!!
然后 、观察到的父信息操作与 IPU1-0相关、但其他内核在日志发出后正常。
在将器件 IPU1_C0与 JTAG XDS560连接失败后、错误消息 如下所示:
Cortex_M4_IPU1_C0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)
IVA-HD 也是如此:
ARM9_ICONT1:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x34BC)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)
但我可以连接到 IPU2、但输出错误。
我们已检查下面的检查、下面的指针具有1.06V 和1.8V:
+1.06V_VDD_IVA->
VDD_IVA.1
VDD_IVA.2
VDD_IVA.3
VDD_IVA.4
+1.8V_VDDA_AAB_PER ->
VDDA_IVA
VDDA_GPU
任何人都可以帮助我?非常感谢。
我已检查 器件树是否具有 VDD_CORE 和 VDD_iva 配置:
smps7_reg:smps7{ /* core_VDD */ reguler-name ="smps7"; reguler-min-microvolt =<850000>; reguler-max-microvolt =<1150000>; reguler-always-on; reguler-boot-on; }; smps8_reg:smps8{ /* VDD_IVAHD */ reguler-name ="smps8"; reguler-min-microvolt =< 850000>; reguler-max-microvolt =<1250000>; reguler-always-on; reguler-boot-on; };
如果将系统配置为早期启动、在内核中配置 LDO 是否存在问题?
您好、Wen、
您能告诉我们使用的是哪个版本的 VisionSDK 吗?
您能否共享此命令的详细信息?
omapconf show opp
您发现问题的频率如何?
谢谢
RamPrasad
您好、 RamPrasad
环境:
解码版本为 h264vdec、02_00_17_01_production
Vision SDK 3.2
/sys/firmware/devicetree/base/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_PMIC/regulators/smps7 # omapconf show opp
OMAPCONF (修订版 v1.73-17-g578778b 构建日期:2017年12月28日05:15:12 IST)
硬件平台:
通用 DRA74X (平展器件树)
DRA75X ES1.1 GP 器件(标准性能(1.5GHz))
TPS659038 ES2.2
软件构建详细信息
生成:
release_details_get():无法打开/etc/issue.net 文件?!
版本:未知
内核:
版本:4.4.84+
作者:Wen_hao@Ubuntu
工具链:GCC 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02)
键入:#4 SMP 抢占
日期:2020年5月26日21:34:53 CST
|------------------------------------------------------------------ |
||温度|电压|频率|工作点|
|------------------------------------------------------------------ |
| VDD_CORE / VDD_CORE0 | 68C/154F | 1.060V ||标称值|
| L3 ||| 266 MHz ||
| DMM ||| 266 MHz ||
| EMIF1 ||| 266MHz ||
| EMIF2 ||| 266MHz ||
| LP-DDR2 ||| 532MHz ||
| L4 |||| 266 MHz ||
| IPU1 ||| 425MHz ||
| Cortex-M4内核||| 212MHz ||
| IPU2 ||| 425MHz ||
| Cortex-M4内核||| 212MHz ||
| DSS ||| 192MHz ||
| BB2D |||(2128MHz)(1)|
|||||| |
| VDD_MPU / VDD_Core1 | 68C / 154F | 1.070V ||标称值|
| MPU (CPU1打开)||| 1000MHz ||
|||||| |
| VDD_GPU / VDD_Cor2 | 68C/154F | 1.060V ||标称值|
| GPU ||| 425MHz |
|||||| |
| VDD_DSPEVE / VDD_CORE3 | 68C / 154F | 1.060V ||过驱|
| DSP1 ||| 700MHz ||
| DSP2 ||| 700MHz ||
| EVE1 |||(0MHz)(1)|
| EVE2 |||(0MHz)(1)|
|||||| |
| VDD_iva / VDD_CORE4 | 68C / 154F | 1.060V ||标称值|
| IVA ||| 388MHz ||
|||||| |
|------------------------------------------------------------------ |
您好、RamPrasad
如果我们在视频可访问时重新启动系统,则每天一次。
有更新吗?
此致 Wen。
您好、专家:
任何想法????
此致、Wen
您好、Wen、
h264vdec 02_00_17_01_production 似乎是旧的解码器版本。 最新可用版本为02.00.22.01。
您可以升级到此版本并尝试吗?
您使用的是 IVAHD decLink 还是 IPUMM?
您的 OPP 信息显示、OPP 未处于高电平。 这是故意的吗?
谢谢
RamPrasad
您好、 RamPrasad
补丁程序喜欢我的问题:
TI_compons/OS_tools/linux/kernel/linux-kernel-addon/earlyboot-kernel-patches
0001-dra7xx-Kernel-Optimizations-for-earch-use-case-enabl.patch
0003-ARM-DTS-infoadas -晚期附加-远程进程.patch
0005-ARM-DTS-Disable-DSS-PRCM-for -M4-display.patch
0002-arm-mach-omap2-Remove-EDMA related -nodes from -hwmod-.patch
0004-config_frags-make-remoteproc-built-ine-enable-use.patch
此致、Wen。