This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:IVAHD 拒绝引导

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/909193/dra756-ivahd-refuse-to-boot

器件型号:DRA756

尊敬的 专家:

我们发现有时系统出现故障。 无法在屏幕上观看视频。

在系统中添加大量日志后:

静态空 ivahd_boot (void)

//#ifdef system_debug_IVA_PRCM
VPS_printf (" IVA_PRCM:IVA_PRCM:正在引导 IVAHD...开始!!!");
//#endif

//

I = 0;
while ((((CM_IVAHD_CLKSTCTRL)& 0x100)&~0x100){
if ((I % 10000)==0)
{
VPS_printf (" IVA_PRCM:CM_IVAHD_CLKSTCTRL=0x%x\n"、CM_IVAHD_CLKSTDEV_VIVF+);#IVACT_PRCM+!




!!!!!!!!!
!!!!!!!!!

日志中特别注意的事项:

[2020/05/27_22:24:32|346][host][IPU1-0] 0.862990 s:IVA_PRCM:IVA_PRCM:引导 IVAHD...开始!!!

然后 、观察到的父信息操作与 IPU1-0相关、但其他内核在日志发出后正常。

在将器件 IPU1_C0与 JTAG XDS560连接失败后、错误消息 如下所示:

Cortex_M4_IPU1_C0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)

IVA-HD 也是如此:

ARM9_ICONT1:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x34BC)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.0.00001)

但我可以连接到 IPU2、但输出错误。

我们已检查下面的检查、下面的指针具有1.06V 和1.8V:

+1.06V_VDD_IVA->
VDD_IVA.1
VDD_IVA.2
VDD_IVA.3
VDD_IVA.4

+1.8V_VDDA_AAB_PER ->
VDDA_IVA
VDDA_GPU

任何人都可以帮助我?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查 器件树是否具有 VDD_CORE 和 VDD_iva 配置:

    smps7_reg:smps7{
    /* core_VDD */
    reguler-name ="smps7";
    reguler-min-microvolt =<850000>;
    reguler-max-microvolt =<1150000>;
    reguler-always-on;
    reguler-boot-on;
    };
    
    smps8_reg:smps8{
    /* VDD_IVAHD */
    reguler-name ="smps8";
    reguler-min-microvolt =< 850000>;
    reguler-max-microvolt =<1250000>;
    reguler-always-on;
    reguler-boot-on;
    }; 

    如果将系统配置为早期启动、在内核中配置 LDO 是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    您能告诉我们使用的是哪个版本的 VisionSDK 吗?

    您能否共享此命令的详细信息?

    omapconf show opp

    您发现问题的频率如何?  

    谢谢

    RamPrasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 RamPrasad

    环境:

    解码版本为 h264vdec、02_00_17_01_production

    Vision SDK 3.2

    /sys/firmware/devicetree/base/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_PMIC/regulators/smps7 # omapconf show opp
    OMAPCONF (修订版 v1.73-17-g578778b 构建日期:2017年12月28日05:15:12 IST)

    硬件平台:
    通用 DRA74X (平展器件树)
    DRA75X ES1.1 GP 器件(标准性能(1.5GHz))
    TPS659038 ES2.2

    软件构建详细信息
    生成:
    release_details_get():无法打开/etc/issue.net 文件?!
    版本:未知
    内核:
    版本:4.4.84+
    作者:Wen_hao@Ubuntu
    工具链:GCC 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02)
    键入:#4 SMP 抢占
    日期:2020年5月26日21:34:53 CST


    |------------------------------------------------------------------ |
    ||温度|电压|频率|工作点|
    |------------------------------------------------------------------ |
    | VDD_CORE / VDD_CORE0 | 68C/154F | 1.060V ||标称值|
    | L3 ||| 266 MHz ||
    | DMM ||| 266 MHz ||
    | EMIF1 ||| 266MHz ||
    | EMIF2 ||| 266MHz ||
    | LP-DDR2 ||| 532MHz ||
    | L4 |||| 266 MHz ||
    | IPU1 ||| 425MHz ||
    | Cortex-M4内核||| 212MHz ||
    | IPU2 ||| 425MHz ||
    | Cortex-M4内核||| 212MHz ||
    | DSS ||| 192MHz ||
    | BB2D |||(2128MHz)(1)|
    |||||| |
    | VDD_MPU / VDD_Core1 | 68C / 154F | 1.070V ||标称值|
    | MPU (CPU1打开)||| 1000MHz ||
    |||||| |
    | VDD_GPU / VDD_Cor2 | 68C/154F | 1.060V ||标称值|
    | GPU ||| 425MHz |
    |||||| |
    | VDD_DSPEVE / VDD_CORE3 | 68C / 154F | 1.060V ||过驱|
    | DSP1 ||| 700MHz ||
    | DSP2 ||| 700MHz ||
    | EVE1 |||(0MHz)(1)|
    | EVE2 |||(0MHz)(1)|
    |||||| |
    | VDD_iva / VDD_CORE4 | 68C / 154F | 1.060V ||标称值|
    | IVA ||| 388MHz ||
    |||||| |
    |------------------------------------------------------------------ |

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RamPrasad

    如果我们在视频可访问时重新启动系统,则每天一次。

    有更新吗?

    此致 Wen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    任何想法????

    此致、Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    h264vdec 02_00_17_01_production 似乎是旧的解码器版本。 最新可用版本为02.00.22.01。

    您可以升级到此版本并尝试吗?

    您使用的是 IVAHD decLink 还是 IPUMM?

    您的 OPP 信息显示、OPP 未处于高电平。 这是故意的吗?

    谢谢

    RamPrasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deal RamPrasad、

    它似乎 与   "早期引导晚期连接"的修补程序密切相关、请参阅

    我们将补丁应用于内核并重新运行测试。

    雷加雷兹,文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 RamPrasad

    补丁程序喜欢我的问题:

    TI_compons/OS_tools/linux/kernel/linux-kernel-addon/earlyboot-kernel-patches
    0001-dra7xx-Kernel-Optimizations-for-earch-use-case-enabl.patch

    0003-ARM-DTS-infoadas -晚期附加-远程进程.patch

    0005-ARM-DTS-Disable-DSS-PRCM-for -M4-display.patch
    0002-arm-mach-omap2-Remove-EDMA related -nodes from -hwmod-.patch

    0004-config_frags-make-remoteproc-built-ine-enable-use.patch

    此致、Wen。