This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:ADC1 Linux 驱动程序支持

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/902405/am4378-adc1-linux-driver-support

器件型号:AM4378

您好!

我们正在开发 一款基于 AM4378且使用 ADC1的产品。  是否有针对 ADC1的官方 TI Linux 驱动程序支持?  我们在当前的 TI SDK 6.03中找不到它。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我们需要添加到文档中。 AM335x 和 AM437x 使用相同 的 Linux ADC 驱动程序。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢。  您在上面提供的参考 Linux ADC 驱动程序似乎仅支持 ADC0。   

    您能确认它支持 ADC1吗?  我们的理解是、它不是。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、您只需 Ping 此主题、看看您是否能够进一步研究 SDK6.03中的 ADC1支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    对延迟答复表示歉意。 正确、从 SDK 6.3开始、TI Linux 驱动程序不支持 AM437x ADC1。

    似乎有一个补丁可让 ADC1在 SDK 3.2上正常工作、但对 AM437X-gp-EVM 的 ADC1支持后 表明 、驱动程序更改过多、无法使该补丁在 SDK 4.0上正常工作。 因此、我不确定旧修补程序有多有用。

    此致、

    Nick