请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 您好!
我们正在开发 一款基于 AM4378且使用 ADC1的产品。 是否有针对 ADC1的官方 TI Linux 驱动程序支持? 我们在当前的 TI SDK 6.03中找不到它。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Paul、
我们需要添加到文档中。 AM335x 和 AM437x 使用相同 的 Linux ADC 驱动程序。
此致、
Nick
您好 Paul、
对延迟答复表示歉意。 正确、从 SDK 6.3开始、TI Linux 驱动程序不支持 AM437x ADC1。
似乎有一个补丁可让 ADC1在 SDK 3.2上正常工作、但对 AM437X-gp-EVM 的 ADC1支持后 表明 、驱动程序更改过多、无法使该补丁在 SDK 4.0上正常工作。 因此、我不确定旧修补程序有多有用。
此致、
Nick